+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Inversão da temperatura é um fenómeno meteorológico que envolve uma inversão do gradiente normal da temperatura atmosférica, em que a temperatura, em vez de diminuir com o aumento da altitude, aumenta numa determinada camada de ar. Em condições troposféricas normais, a temperatura diminui a uma taxa de cerca de 6,5°C por cada quilómetro de altitude, ao passo que, no caso de uma inversão, se observa um aumento da temperatura com a altitude numa camada limitada a dezenas ou centenas de metros.
O mecanismo de formação de uma inversão pode estar relacionado com uma variedade de processos físicos, incluindo a radiação de calor da superfície terrestre em noites frias e sem nuvens, o influxo de ar mais quente sobre a superfície terrestre mais fria ou a compressão do ar devido à subsidência em sistemas de alta pressão. Em condições de baixa inversão atmosférica, a troca vertical de massas de ar é reduzida, levando à acumulação de poluentes, aerossóis e humidade perto da superfície do solo.
A inversão da temperatura desempenha um papel importante na formação das condições meteorológicas locais e na qualidade do ar, especialmente em zonas urbanas e vales de montanha, onde pode causar uma deterioração significativa da visibilidade e um aumento da concentração de substâncias nocivas na atmosfera. Na engenharia ambiental e na meteorologia, são utilizados modelos numéricos para prever as condições de inversão, o que é importante para a conceção de sistemas de ventilação natural, o planeamento urbano e a avaliação do impacto ambiental dos investimentos.
O fenómeno da inversão da temperatura também afecta a propagação de ondas electromagnéticas, incluindo ondas de rádio e ondas de radar, através da alteração da refração atmosférica, o que pode levar a um aumento da cobertura do sinal ou a efeitos de interferência. No contexto da variabilidade climática, as inversões podem afetar o balanço energético da superfície terrestre e a dinâmica atmosférica, sobretudo nas regiões polares, onde se verificam inversões prolongadas associadas à cobertura de gelo e a um aquecimento solar limitado.
Na investigação, a análise das inversões de temperatura é um elemento importante na monitorização dos efeitos das ilhas de calor urbanas, dos processos de formação de neblinas de radiação e da dinâmica da camada limite atmosférica, o que é diretamente relevante para a modelação do transporte de poluentes e para a previsão de fenómenos meteorológicos extremos.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.