+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Um Faiscador é um componente de energia eléctrica ou eletrotécnico concebido para o salto controlado de uma faísca eléctrica entre dois eléctrodos, utilizado principalmente como proteção contra sobretensões em sistemas de alta tensão . O seu funcionamento baseia-se no fenómeno de rutura do dielétrico , normalmente ar ou gás nobre, devido a um excesso de tensão de rutura entre os eléctrodos. Quando ocorre uma tensão excessiva, o centelhador assegura que a carga é rapidamente dissipada, protegendo os componentes sensíveis do circuito contra danos.
Estruturalmente, um centelhador consiste em dois ou mais eléctrodos colocados a uma distância específica, cujo tamanho determina o valor da tensão que desencadeia a faísca. Consoante a aplicação, podem ser utilizados centelhadores abertos, fechados ou gasosos, sendo que as versões fechadas enchem o interior com um gás com propriedades dieléctricas rigorosamente controladas. Os centelhadores de fenda esférica ou cilíndrica, frequentemente utilizados em sistemas de laboratório para calibração e medição, também se encontram na tecnologia de alta tensão.
Os centelhadores desempenham um papel fundamental na proteção contra os raios, nas instalações de distribuição, nos sistemas de tração e nos equipamentos de telecomunicações e de energia industrial. Graças à sua capacidade de conduzir rapidamente grandes correntes de pico, minimizam os efeitos das sobretensões causadas, por exemplo, por descargas atmosféricas, perturbações da rede eléctrica ou descargas electrostáticas. Em algumas aplicações, como a ignição por faísca, os geradores de impulsos ou os lasers , os centelhadores são também utilizados como elementos de controlo ativo do momento da descarga.
As caraterísticas de desempenho de um centelhador dependem da sua conceção, dos materiais dos eléctrodos, do tipo e da pressão do gás de enchimento e das condições ambientais. Apesar do desenvolvimento de tecnologias modernas de proteção contra sobretensões, como os varistores ou os díodos transil , os centelhadores continuam a ser um componente essencial em muitos sistemas devido à sua simplicidade, fiabilidade e elevada resistência a sobrecargas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.