+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Iteração - definição

A iteração é o processo de repetição de uma sequência específica de operações com o objetivo de se aproximar de um resultado esperado, de resolver um problema ou de alcançar os passos seguintes do processamento de dados. O conceito tem aplicações em muitos domínios da ciência e da tecnologia, nomeadamente na matemática, informática, automação e algoritmia. A abordagem iterativa consiste em transformar sucessivamente um estado inicial através da aplicação repetida do mesmo procedimento, sendo cada valor sucessivo derivado do anterior.

Em informática, a iteração refere-se normalmente à repetição de instruções num ciclo de programação, em que uma parte específica do código é executada repetidamente até que uma determinada condição lógica seja satisfeita. Pode tratar-se de um ciclo com um número fixo de repetições ou de uma construção condicional em que o número de iterações depende dos dados actuais. Em termos funcionais, a iteração é por vezes utilizada como uma alternativa à recursão, permitindo um processamento mais controlado e eficiente em termos de memória de tarefas computacionais complexas.

Em matemática e análise numérica, a iteração constitui a base de muitos métodos para a solução aproximada de equações não lineares, otimização ou análise de convergência. Exemplos típicos são os métodos de Newton, de gradiente ou de relaxação, em que cada aproximação sucessiva depende do resultado do passo anterior e aproxima a solução com uma certa exatidão.

Em engenharia de software a iteração também se refere à natureza cíclica do processo de desenvolvimento de produtos - por exemplo, nas metodologias ágeis (Agile), em que o desenvolvimento de um sistema ocorre por fases, com uma revisão regular dos resultados e a possibilidade de efetuar correcções. A iteração permite uma adaptação flexível à evolução dos requisitos e uma identificação e correção mais rápidas dos erros.

Independentemente do campo de aplicação, a iteração é uma ferramenta versátil que permite uma abordagem passo a passo para uma solução com controlo sobre o processo e a capacidade de avaliar a sua eficácia e precisão.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM