+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Cinemática - definição

A cinemática é o ramo da mecânica clássica que se ocupa da descrição do movimento dos corpos sem ter em conta as forças que o provocam. O seu objetivo é representar matematicamente a relação entre deslocamento, velocidade, aceleração e tempo para objectos que se movem num espaço uni, bi ou tridimensional. Na cinemática, os diferentes tipos de movimento - progressivo, rotacional e complexo - são analisados utilizando as ferramentas do cálculo diferencial, da geometria e da teoria dos sistemas de referência.

O conceito de base da cinemática é a trajetória, que define a geometria do percurso de um ponto ou de um corpo material. A partir dela, são determinadas grandezas cinemáticas como a velocidade instantânea - que é a derivada da posição em relação ao tempo - e a aceleração, que é a derivada da velocidade. No caso do movimento de rotação, as grandezas análogas são a velocidade angular e a aceleração angular. A cinemática também utiliza diferentes sistemas de coordenadas, como o cartesiano, o polar ou o cilíndrico, consoante a natureza do movimento que está a ser analisado.

Em engenharia, a cinemática desempenha um papel fundamental na análise e conceção de mecanismos, robots, manipuladores ou sistemas de acionamento. Permite a modelização precisa das trajectórias de movimento dos componentes de uma máquina sem necessidade de ter em conta as interações dinâmicas. A mecatrónica e a robótica utilizam tanto a cinemática direta, que é utilizada para determinar a posição de um dispositivo com base em parâmetros de entrada conhecidos, como a cinemática inversa, em que o objetivo é determinar os valores de controlo necessários para atingir uma determinada posição.

A cinemática é também utilizada na animação por computador, biomecânica, aerodinâmica e análise de movimentos no desporto e na medicina. Na investigação, fornece um ponto de partida para outras análises dinâmicas que têm em conta forças, momentos e propriedades de massa de objectos em movimento. As suas descrições são a base para a formulação de equações de movimento noutros ramos da mecânica.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM