+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A cogeração, também designada por produção combinada de calor e eletricidade (PCCE), é uma tecnologia para a produção simultânea de eletricidade e calor num único processo, geralmente em centrais de produção combinada de calor e eletricidade ou em unidades de produção descentralizadas. Ao contrário dos métodos tradicionais de produção de energia, em que uma parte significativa da energia primária (por exemplo, combustíveis queimados) se perde sob a forma de calor residual, a cogeração permite a sua gestão eficiente, aumentando significativamente a eficiência global da conversão energética combustível-química.
Um sistema típico de cogeração é constituído por um motor alternativo, uma turbina a gás ou a vapor, acoplada a um gerador elétrico, e um permutador de calor que recupera a energia térmica dos gases de combustão, do líquido de arrefecimento ou do vapor de processo. O calor recuperado pode ser utilizado para o aquecimento de edifícios, processos industriais, produção de água quente ou sistemas de refrigeração por absorção (trigeração).
Do ponto de vista da engenharia energética, a cogeração permite aumentar a eficiência energética global de 35-40% numa central eléctrica convencional para 85-90% em sistemas de cogeração bem concebidos. As tecnologias CHP podem funcionar tanto com combustíveis fósseis (gás natural, fuelóleo) como com combustíveis renováveis (biogás, biomassa), o que as torna uma ferramenta importante para a transformação energética.
A CHP desempenha um papel estratégico no sector do aquecimento urbano, especialmente em países com climas frios e elevada procura de calor útil, e o seu desenvolvimento é apoiado por políticas climáticas e mecanismos de mercado que promovem a eficiência energética e reduzem as emissões de gases com efeito de estufa. Exige, no entanto, um equilíbrio adequado entre a procura de calor e de eletricidade e uma infraestrutura de transporte adaptada à gestão dinâmica dos fluxos de energia em tempo real.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.