+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A Lâmpada De Análise é um tubo de electrões de vácuo utilizado principalmente para testar as caraterísticas de funcionamento de outros componentes de electrões, tais como grelhas, ânodos ou cátodos em tubos amplificadores e de comutação. O seu objetivo é permitir a medição da relação entre a tensão e a corrente em condições laboratoriais controladas, permitindo a análise das propriedades dinâmicas e dos parâmetros de funcionamento do sistema em ensaio.
Estruturalmente, o tubo de análise assemelha-se aos tubos de vácuo clássicos, mas contém eléctrodos adicionais que permitem o controlo independente da tensão e a monitorização da forma de onda da corrente em diferentes configurações. Isto torna possível obter caraterísticas estáticas, tais como curvas anódicas ou caraterísticas da rede, sem a influência de efeitos secundários presentes em sistemas de aplicação reais. O elevado vácuo e a conceção precisa dos eléctrodos permitem obter resultados de medição fiáveis e reprodutíveis.
Este tipo de tubo foi amplamente utilizado durante o desenvolvimento da tecnologia de tubos, particularmente na investigação sobre a conceção de novos tipos de amplificadores, geradores e moduladores . A sua utilização foi crucial na engenharia de rádio e televisão, onde a análise precisa dos parâmetros das válvulas era essencial para otimizar as trajectórias dos sinais. Hoje em dia, o tubo de análise raramente é visto na prática da engenharia, mas continua a ser um elemento importante na investigação histórica e na preservação de dispositivos electrónicos antigos.
Num contexto didático e experimental, o tubo de análise é ainda utilizado no ensino dos fundamentos da eletrónica de vácuo, permitindo a visualização do efeito das tensões de controlo nas formas de onda da corrente e a compreensão do princípio dos elementos activos que precedem os semicondutores .
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.