+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Logaritmo - definição

O Logaritmo é uma função matemática que é o inverso da potência, o que nos permite determinar o expoente da potência a que uma dada base deve ser elevada para obter um dado número. Formalmente, chama-se logaritmo de um número x com base a (em que a > 0 e a ≠ 1) a um número y para o qual se verifica a igualdade a^y = x. Isto é escrito como log(x) = y.

A principal utilização do logaritmo é simplificar as operações com números grandes, transformando a multiplicação em adição, a divisão em subtração e a multiplicação em triplicação. Devido a estas propriedades, os logaritmos desempenharam um papel importante no desenvolvimento da matemática computacional, especialmente antes da era das calculadoras e dos computadores, encontrando utilização em barras logarítmicas e tabelas de cálculo, entre outras aplicações.

Na matemática e nas ciências técnicas são utilizados diferentes tipos de logaritmos, consoante a escolha da base. O logaritmo decimal, designado por log(x), tem uma base de 10 e é normalmente utilizado em engenharia e física. O logaritmo natural, designado por ln(x), tem uma base e (número de Euler) e é comum na análise matemática e na modelação de processos exponenciais. Nas ciências da computação e na teoria da informação , o logaritmo de base 2, escrito como log(x), é utilizado porque corresponde à estrutura binária dos dados.

Os logaritmos desempenham um papel importante em muitos domínios, incluindo a análise da escala de sinais (por exemplo, decibéis (dB) em acústica e telecomunicações), a modelação de fenómenos não lineares, a teoria da complexidade de algoritmos e as transformações de dados em estatística e aprendizagem automática. As suas propriedades matemáticas, como a monotonicidade e a continuidade, fazem delas uma ferramenta útil na análise de funções e equações diferenciais.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM