+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Método dos elementos finitos (MEF) - definição

O método dos elementos finitos (MEF) é uma técnica numérica para a resolução de equações diferenciais parciais, utilizada para analisar fenómenos físicos complexos, tais como tensões mecânicas, fluxo de calor, campos electromagnéticos, acústica ou dinâmica de fluidos. Envolve a discretização de uma região computacional contínua num número finito de subáreas simples e mais pequenas - os chamados elementos finitos - nas quais as funções de solução são aproximadas de forma local, normalmente por funções de base.

A ideia básica da FE é transformar as equações que descrevem um determinado fenómeno num sistema de equações algébricas lineares ou não lineares que podem ser resolvidas utilizando métodos numéricos. O processo envolve uma etapa de modelação geométrica, a definição das propriedades dos materiais, a determinação das condições de fronteira e das cargas, e depois a geração de uma malha de elementos. Esta malha é constituída por elementos com uma forma definida (por exemplo, triângulos, quadriláteros, cubos) que partilham nós e cobrem toda a área em análise.

Em cada elemento, é assumida uma forma aproximada da solução, permitindo que o problema contínuo seja reduzido a um problema discreto e resolvido iterativamente ou diretamente. Quanto mais densa e homogénea for a malha, mais precisa será a representação da distribuição real das grandezas físicas, embora à custa de maiores recursos computacionais. O MEF permite a análise de fenómenos não lineares e dinâmicos em áreas com geometria irregular e condições de fronteira que são difíceis de captar analiticamente.

O método dos elementos finitos é utilizado em engenharia mecânica, construção, engenharia eléctrica, aeronáutica, biomedicina e na conceção de sistemas mecatrónicos. Permite verificar os projectos numa fase virtual, prever o comportamento das estruturas em diferentes condições e otimizar os seus parâmetros estruturais e operacionais. Os ambientes CAE (Computer-Aided Engineering) actuais oferecem ferramentas integradas para a realização de análises FEA, tendo em conta fenómenos multifísicos acoplados.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM