+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A microeletrónica é um ramo da eletrónica que se ocupa da conceção, fabrico e ensaio de sistemas electrónicos muito pequenos, com componentes da ordem dos micrometros ou nanómetros. Representa uma evolução da eletrónica tradicional no sentido da miniaturização e da integração das funções electrónicas, tornando possível a criação de sistemas complexos numa pequena área de substrato de silício. A microeletrónica é a base das modernas tecnologias digitais e analógicas, utilizadas em computadores, dispositivos móveis, sistemas de controlo, aparelhos médicos e nas indústrias automóvel e aeroespacial, entre outras.
A base da microeletrónica são os semicondutores, principalmente o silício, a partir dos quais são criados os circuitos integrados (IC - Integrated Circuits). As tecnologias microelectrónicas incluem a litografia, o ataque químico, a implantação de iões e a deposição de camadas dieléctricas e metálicas em condições de vácuo. Estes processos permitem a formação de transístores, resistências, condensadores e outros componentes numa única pastilha.
Os desenvolvimentos na microeletrónica estão a permitir uma maior densidade de empacotamento de elementos, resultando em dispositivos com maior desempenho e eficiência energética. No centro deste processo está a Lei de Moore, que durante décadas descreveu a tendência para duplicar o número de transístores num circuito integrado de dois em dois anos, aproximadamente. A microeletrónica moderna inclui também a conceção ao nível dos circuitos lógicos e dos sistemas digitais, utilizando linguagens de descrição de hardware como VHDL ou Verilog.
Também associada à microeletrónica está a chamada nanoelectrónica, que prossegue a tendência para a miniaturização abaixo dos limites da litografia ótica convencional. Este limite coloca desafios tecnológicos e físicos relacionados com os efeitos quânticos e térmicos ao nível de estruturas atómicas únicas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.