+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A Unidade Zip era um tipo de unidade de disco amovível desenvolvida pela Iomega em meados da década de 1990 para armazenar e transferir dados de computador. O dispositivo utilizava suportes magnéticos especiais - discos Zip - encerrados em caixas de plástico que se assemelhavam a uma disquete aumentada, mas ofereciam uma capacidade e velocidades de transferência de dados muito superiores. Dependendo da versão, os discos Zip podiam conter 100 MB, 250 MB ou 750 MB de informação, o que constituía um avanço significativo em relação às disquetes normais de 3,5 polegadas.
A tecnologia Zip baseava-se num método de gravação magnética semelhante ao utilizado nas unidades de disco rígido, permitindo uma maior densidade de gravação e fiabilidade mecânica. As unidades Zip estavam disponíveis em versões internas (montadas no PC) e externas, ligadas através de interfaces tais como SCSI, IDE, USB ou LPT. Este facto permitiu a sua utilização com uma variedade de plataformas de sistemas, incluindo PCs e computadores Macintosh.
A unidade Zip ganhou popularidade em ambientes de escritório, educativos e gráficos, onde era necessário transportar com segurança ficheiros de grandes dimensões, como projectos de DTP, arquivos de dados ou cópias de segurança. As suas vantagens incluíam a portabilidade, uma maior durabilidade mecânica do que as disquetes e um custo de funcionamento relativamente baixo. No entanto, ao longo do tempo, foi substituído por suportes mais espaçosos e práticos, como CD-R, DVD, pen USB e discos externos.
As limitações tecnológicas, como a suscetibilidade a falhas mecânicas e o chamado "clique da morte" - um problema encontrado em alguns modelos - contribuíram para um declínio gradual da confiança dos utilizadores e para a eventual retirada das unidades Zip do mercado. Apesar disso, estes dispositivos desempenharam um papel importante na evolução do armazenamento durante o período de transição entre a era das disquetes e as actuais soluções baseadas em semicondutores.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.