+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Um Negawatt é um termo utilizado na engenharia energética e na gestão da procura de energia para se referir à quantidade de eletricidade que não foi consumida devido à implementação de medidas de eficiência ou conservação. O termo, proposto por Amory Lovins, é o oposto concetual de um megawatt (MW) - uma unidade de potência - e não se refere à produção de energia, mas ao seu consumo evitado. Nesta perspetiva, um negawatt pode ser interpretado como uma fonte de energia virtual que é criada através da redução da procura em vez de a satisfazer.
De um ponto de vista técnico e económico, os negawatts são considerados a forma mais rentável de "produção" de energia, uma vez que a redução da procura de energia através da modernização das infra-estruturas, da utilização de equipamento energeticamente eficiente, da automatização de processos ou da otimização da gestão do consumo evita o investimento em novas fontes de produção e em infra-estruturas de transporte. Os Negawatts são também uma componente importante das políticas de transição climática e energética, uma vez que contribuem diretamente para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, para a redução das perdas nas redes e para o aumento da segurança energética.
Na prática da engenharia, a medição de negawatts é efectuada através da modelação de cenários de referência de consumo de energia e da análise das diferenças resultantes das medidas de eficiência implementadas. Do ponto de vista dos sistemas, os negawatts podem ser incorporados em mecanismos de mercado, como os leilões de redução da procura ou os programas de gestão da procura (DSM), onde são tratados de forma equivalente aos megawatts convencionais no contexto do equilíbrio do sistema elétrico.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.