+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Plasticidade - definição

A plasticidade é uma propriedade fundamental dos sólidos, principalmente dos metais e ligas, que consiste na sua capacidade de mudar permanentemente de forma sob a ação de forças externas, sem quebrar a continuidade do material. Este fenómeno inicia-se quando se ultrapassa o limite elástico, onde a deformação deixa de ser reversível. O mecanismo responsável pela deformação plástica baseia-se no movimento de deslocações na rede cristalina do material, o que permite que as camadas de átomos se desloquem umas em relação às outras com uma energia relativamente baixa.

As caraterísticas da plasticidade dependem de vários factores, como a temperatura, a taxa de deformação, o estado de tensão e a estrutura cristalina e microestrutura do material. A temperaturas mais elevadas, os materiais apresentam normalmente uma maior ductilidade devido à intensificação da difusão e à facilitação do movimento de deslocação. A ductilidade é o oposto da fragilidade e a sua avaliação é crucial nos processos de conformação plástica, como a laminagem, o forjamento, a estampagem ou o estiramento.

Em termos teóricos, a ductilidade é modelada por relações constitutivas não lineares na mecânica do contínuo, em que são introduzidos critérios de plastificação (por exemplo, von Mises, Tresca) e condições de endurecimento para descrever a forma como o material responde a novas cargas depois de o estado limite ser ultrapassado.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM