+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Polarização de ondas - definição

A polarização de uma onda é uma propriedade das ondas transversais, como as ondas electromagnéticas, que descreve a direção e a forma como um vetor de campo - mais frequentemente um campo elétrico - muda ao longo do tempo num plano perpendicular à direção de propagação da onda. No caso das ondas electromagnéticas, que consistem em campos eléctricos e magnéticos que oscilam perpendicularmente um ao outro e à direção de propagação da onda, a polarização refere-se ao vetor do campo elétrico.

Existem diferentes formas de polarização, dependendo da trajetória da extremidade do vetor campo elétrico num ponto do espaço. A polarização pode ser linear, se o vetor oscila ao longo de um único eixo fixo; circular, se oscila num círculo com uma velocidade angular constante; ou elíptica, se se move ao longo de uma elipse. O sentido de rotação do vetor, no caso da polarização circular ou elíptica, pode ser horário ou anti-horário, o que é importante na análise da propagação de ondas em meios não homogéneos ou anisotrópicos.

A polarização é crucial na tecnologia de rádio, ótica, telecomunicações, radar e sistemas de antena. A seleção do tipo correto de polarização afecta a eficiência da transmissão e receção de sinais, a minimização das interferências e a compatibilidade dos sistemas. Por exemplo, nas comunicações por rádio, as antenas de transmissão e receção devem ter direcções de polarização compatíveis para garantir a máxima eficiência de transmissão. Na ótica, a polarização é utilizada para filtrar a luz, no estudo das propriedades dos materiais e na tecnologia de visualização.

Em ambientes de propagação como a atmosfera ou as fibras ópticas, a polarização pode mudar devido à reflexão, refração, dispersão ou birrefringência. Nestes casos, são utilizados sistemas para controlar ou compensar as alterações da polarização, a fim de manter a integridade do sinal. A descrição matemática da polarização utiliza frequentemente o formalismo vetorial ou as matrizes de Jones e Stokes, que permitem a análise do estado de polarização e a sua transformação em sistemas ópticos e electromagnéticos.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM