+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Um Campo Elétrico é um campo físico vetorial que descreve a interação eléctrica exercida por cargas eléctricas sobre outras cargas no seu raio de ação. É uma forma de existência da matéria que se estende no espaço à volta de uma fonte de carga e que se manifesta através de uma força que actua sobre outras cargas eléctricas. A magnitude desta força depende do valor da carga que experimenta o campo e da intensidade do campo num determinado ponto.
Matematicamente, o campo elétrico é definido como a força que actua sobre uma carga positiva unitária colocada num determinado ponto do espaço. O vetor campo elétrico tem uma direção alinhada com a direção desta força e o seu valor é dado pela fórmula E = F/q, em que E é a intensidade do campo elétrico, F é a força que actua sobre a carga de teste q. A unidade de intensidade de campo em SI é volts por metro (V/m).
As fontes de campo elétrico podem ser cargas estáticas e dinâmicas, bem como campos magnéticos alternados , de acordo com as leis do eletromagnetismo descritas pelas equações de Maxwell. No caso de um campo gerado por uma única carga pontual, a sua intensidade diminui de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância à fonte e é dirigido radialmente - para fora para uma carga positiva e para dentro para uma carga negativa.
Um campo elétrico pode existir tanto no vácuo como em meios materiais, onde a sua ação é modificada pelas propriedades dieléctricas do material. Na presença de materiais isolantes, o campo provoca um fenómeno de polarização, afectando a distribuição das cargas internas e alterando a permeabilidade eléctrica efectiva do meio. As linhas de campo elétrico são uma representação gráfica convencional da direção e intensidade do campo - não se intersectam e partem sempre de cargas positivas e terminam em cargas negativas.
O campo elétrico desempenha um papel fundamental na eletrotécnica, na eletrónica, na eletrostática e na física do estado sólido. Na tecnologia, é utilizado em condensadores, sistemas de deteção, blindagem, sistemas de acionamento e na tecnologia de alta tensão, onde o controlo da sua distribuição é crucial para a segurança e eficiência do equipamento.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.