+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Corrente de arranque é a corrente eléctrica instantânea e significativamente aumentada que flui através de um dispositivo elétrico ou eletrónico quando este é ligado. Este fenómeno resulta de uma alteração súbita das condições de funcionamento do sistema, como a necessidade de vencer a inércia mecânica em motores, o carregamento de elementos capacitivos em fontes de alimentação ou a saturação de núcleos magnéticos em transformadores. O valor da corrente de arranque pode exceder várias vezes a corrente nominal, e a sua duração depende das caraterísticas da carga e dos parâmetros da fonte de alimentação.
Nos motores eléctricos de corrente alternada, a corrente de arranque deve-se à muito pequena impedância dos enrolamentos do estator à velocidade zero, o que faz com que o consumo de eletricidade seja maior logo no momento inicial de arranque. Só à medida que a velocidade aumenta, com o advento da força contra-eletromotriz, é que a corrente efetiva começa a cair para o valor de funcionamento. No caso dos dispositivos electrónicos, como as fontes de alimentação comutadas ou os conversores, o pico de corrente está frequentemente associado ao carregamento dos condensadores de entrada e à inicialização dos circuitos de controlo.
O controlo da corrente de arranque é crucial para garantir a longevidade e a fiabilidade tanto do próprio dispositivo como da infraestrutura de alimentação. Um impulso de corrente excessivo pode provocar danos nos componentes semicondutores, tensões mecânicas, o acionamento da proteção contra sobreintensidades ou a deterioração do desempenho da rede de alimentação. Por conseguinte, são utilizados na prática vários métodos para limitar a corrente de arranque, como o arranque suave, a pré-carga através da resistência, o controlo de fase ou a utilização de inversores.
Uma análise precisa da corrente de irrupção é importante na conceção de instalações eléctricas, na seleção de fusíveis e disjuntores, bem como no contexto da gestão da energia e da prevenção de falhas na automação industrial e nos sistemas de energia de emergência.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.