+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A PROM (Programmable Read-Only Memory) é um tipo de memória de semicondutores não volátil que permite que os dados sejam programados uma vez pelo utilizador após o processo de fabrico. Ao contrário da clássica ROM, cujo conteúdo é permanentemente armazenado durante o fabrico do chip, a PROM permanece vazia até à primeira e também à última escrita.
A escrita de informação na PROM é realizada alterando fisicamente a estrutura das ligações internas, normalmente através da queima de fios finos (chamados fusíveis) utilizando um impulso elétrico com parâmetros adequados. Este processo é irreversível - uma vez programado, o conteúdo da memória não pode ser alterado ou apagado. Por esta razão, as PROMs são utilizadas quando é necessária a permanência dos dados e a proteção contra modificações acidentais.
Estruturalmente, uma PROM baseia-se numa matriz de células de memória, organizada como uma grelha de transístores ou díodos ligados a elementos seletivamente programáveis. A leitura dos dados envolve a verificação do estado de condução de cada célula, o que é feito rapidamente e sem necessidade de energia enquanto a informação está armazenada.
As PROM foram muito utilizadas em dispositivos electrónicos nos anos 80 e 90, antes de serem largamente substituídas por tecnologias mais flexíveis, como as EPROM e as EEPROM. Apesar disso, ainda podem ser encontradas em sistemas que requerem baixo custo, design simples e resistência à adulteração externa do conteúdo da memória.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.