+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Knurling O Knurling é um processo de tratamento plástico ou mecânico de uma superfície, que consiste em produzir um padrão regular no material sob a forma de uma grelha, ranhuras ou serrilhas, geralmente de carácter decorativo, funcional ou tecnológico. Esta operação é realizada principalmente em tornos, utilizando Ferramentas especiais denominadas serrilhas, que, graças à sua estrutura, permitem que o padrão seja pressionado na superfície maquinada como resultado da pressão e do movimento rotativo da peça de trabalho.
O objetivo da serrilha é, normalmente, aumentar a aderência da superfície, o que é importante para componentes agarrados à mão, tais como botões, pegas, Botões ou Alças de ferramentas. Em aplicações industriais, o recartilhamento também melhora o atrito, permitindo uma transmissão de força mais eficiente em juntas de fricção. O processo é utilizado tanto na produção em massa como no fabrico de precisão de peças individuais em mecânica de precisão, instrumentos de medição ou componentes de dispositivos electrónicos.
Os parâmetros do recartilhamento, tais como o ângulo dos entalhes, a profundidade do padrão, o tipo de malha (reta, transversal ou oblíqua) e o espaçamento dos dentes, são selecionados individualmente em função dos requisitos funcionais e estéticos. A serrilha de alta qualidade requer a consideração das propriedades do material da peça de trabalho, a fim de evitar esmagamento excessivo, fissuras ou distorção da superfície. Na prática industrial, este processo pode ser implementado pressionando a serrilha no material (serrilha estática) ou rolando-a sobre a superfície da peça (serrilha rotativa), o que reduz a carga sobre as Ferramentas e melhora a qualidade do padrão.
Nas tecnologias de fabrico modernas, o recartilhamento também encontrou aplicação como método de preparação da superfície para processos adesivos ou de soldadura, em que a microestrutura do padrão melhora a adesão da soldadura ao substrato. A automatização dos processos de recartilhamento nos sistemas CNC permite a reprodução precisa de padrões em componentes com formas complexas, mantendo uma elevada repetibilidade e controlo de qualidade, o que é particularmente importante na produção de componentes aeroespaciais, médicos e de microengenharia.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.