+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Calibre - definição

O paquímetro é uma ferramenta de medição de precisão utilizada em engenharia, mecânica de precisão e maquinagem para medir com precisão as dimensões lineares, os diâmetros internos e externos e as profundidades dos componentes. A sua conceção baseia-se no movimento coaxial das maxilas de medição em relação a uma calha de guia sobre a qual é colocada a escala de graduação, que pode ser lida diretamente ou através de um sistema vernier, digital ou de mostrador.

O elemento básico é uma corrediça fabricada em Pés com elevada estabilidade dimensional, frequentemente em aço inoxidável endurecido ou alumínio, garantindo resistência ao desgaste e à deformação. A corrediça móvel, assente com precisão na corrediça, incorpora um sistema de medição e um mecanismo de bloqueio que garante a manutenção da posição de medição e a ausência de folga que afecta a precisão da leitura. As versões tradicionais utilizam graduações vernier, permitindo a interpolação da leitura com uma precisão de centésimos de milímetro, enquanto os paquímetros electrónicos estão equipados com transdutores capacitivos ou indutivos, fornecendo um resultado de medição digital com transmissão de dados para sistemas CAD/CAM.

O mecanismo de medição permite efetuar medições em três modos: dimensões externas utilizando as mandíbulas principais, dimensões internas utilizando pontas expansíveis e profundidade utilizando um estilete extensível. O funcionamento de alta precisão requer a consideração das forças de contacto e das condições ambientais, tais como a expansão térmica dos materiais e a possível contaminação da superfície da lâmina. Os modelos avançados incluem paquímetros com um sistema de mostrador mecânico para eliminar erros paralaxe, e modelos com uma interface Bluetooth para registo sem fios dos resultados das medições.

O paquímetro é utilizado no controlo da qualidade da produção, na calibração de peças de máquinas e em medições metrológicas que exigem mobilidade e versatilidade. As versões especializadas incluem modelos com mandíbulas afiadas para medição de ranhuras, calibradores de profundidade para análise de furos e calibradores de estilete utilizados na inspeção de componentes com geometrias complexas. As normas de calibração, em conformidade com as normas ISO e DIN, definem as tolerâncias de erro aceitáveis e os procedimentos de manutenção para garantir a precisão a longo prazo e a fiabilidade das Ferramentas em condições industriais.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM