+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O termobimetálico é um elemento mecânico constituído por duas camadas de metais permanentemente ligadas, com diferentes coeficientes de dilatação térmica, que é utilizado para converter as variações de temperatura em movimentos mecânicos de flexão. A ação do termobimetal baseia-se na diferença do grau de dilatação dos metais quando expostos a um aumento de temperatura. Como resultado desta diferença, uma camada alonga-se mais do que a outra, fazendo com que toda a tira se dobre na direção da camada com o menor coeficiente de expansão térmica linear. Este processo é reversível e reproduzível numa vasta gama de temperaturas, e a força mecânica gerada durante a deformação depende tanto das propriedades físicas dos metais utilizados como da sua espessura, largura e geometria estrutural.
Os termobimetais são amplamente utilizados na conceção de sensores, interruptores térmicos, Termostatos, proteção contra sobrecargas e dispositivos de medição e controlo, especialmente quando é necessária uma resposta passiva à temperatura sem energia eléctrica externa. Nos sistemas Automatismos e Engenharia Eléctrica são um componente importante que permite que os circuitos sejam desligados em segurança quando um determinado limiar térmico é ultrapassado. A sua conceção simples, fiabilidade e resistência às condições ambientais fazem deles uma solução comum em tecnologia térmica e eletromecânica.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.