+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A transfiguração em engenharia eléctrica refere-se a um método de transformar a estrutura de um circuito elétrico de modo a simplificar a sua análise ou a adaptá-lo a condições computacionais específicas. Mais comummente, o termo é utilizado no contexto da transformação da topologia de um circuito resistivo, em particular na conversão de circuitos do tipo estrela (Y) em triângulo (Δ) e vice-versa. Estas transformações permitem reduzir redes eléctricas complexas a formas mais acessíveis do ponto de vista analítico, sem alterar as caraterísticas eléctricas entre os pontos externos do sistema.
A base da transfiguração é que a equivalência eléctrica da secção do circuito que está a ser transformada é preservada, o que significa que, para a mesma configuração de terminais externos, as tensões e correntes permanecem inalteradas após a aplicação da transformação. Este método permite, portanto, a análise de tensões, correntes e potência em circuitos onde as técnicas de redução padrão - como a ligação em série ou em paralelo - não podem ser aplicadas diretamente devido à topologia da ligação.
A transfiguração é de particular importância na análise de redes lineares DC e em tarefas de ensino, onde facilita a compreensão dos princípios de energia e equivalência geométrica de circuitos. Pode também ser utilizada na automatização de cálculos informáticos e de algoritmos de otimização. Em termos formais, é tratada como um caso especial da transformação de circuitos, sujeita a relações matemáticas rigorosas derivadas da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.