+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma linguagem de programação visual é uma classe de linguagens de programação , em que a criação da lógica da aplicação é feita principalmente através da representação gráfica de estruturas e relações e não através da sintaxe textual tradicional. Neste tipo de linguagem, os programas são construídos através da manipulação de objectos gráficos - blocos, ícones, diagramas ou fluxogramas - que representam operações, variáveis, condições ou fluxo de controlo. Cada elemento visual corresponde a uma parte específica da funcionalidade e pode ser ligado a outros através de relações lógicas ou de dados definidas.
O principal objetivo das linguagens de programação visual é simplificar o processo de desenvolvimento de software, especialmente em ambientes educativos, Automatismos industriais e prototipagem rápida de sistemas. Estes tipos de linguagens facilitam a compreensão da lógica de funcionamento de um programa por pessoas sem conhecimentos avançados de programação baseada em texto, permitindo ao mesmo tempo seguir intuitivamente o fluxo de dados e o controlo. Devido à sua natureza, são frequentemente utilizadas para ensinar conceitos algorítmicos básicos e em sistemas SCADA, robótica ou Controladores PLC.
As linguagens de programação visual podem ser implementadas como ambientes autónomos ou como Interfaces gráficas que geram código fonte em linguagens baseadas em texto (por exemplo, C, Python). Exemplos de tais linguagens incluem Scratch, Blockly, LabVIEW, Simulink ou Diagrama Ladder utilizado na programação de Controladores lógicos. A sua eficácia depende da clareza da simbologia, da capacidade de dimensionar a complexidade do projeto e da integração com outras ferramentas de engenharia e programação.
De um ponto de vista técnico, as linguagens de programação visual baseiam-se em regras sintácticas e semânticas formais, tal como as linguagens textuais, mas a sua estrutura de código assume a forma de uma representação gráfica de uma árvore de sintaxe ou de um gráfico de fluxo. Uma linguagem visual bem concebida permite tanto a interpretação inequívoca de um programa como a sua compilação ou interpretação por uma máquina de execução.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.