+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Disjuntores (disjuntor) - definição

O disjuntor é um interrutor mecânico de proteção concebido para interromper automaticamente o fluxo de corrente eléctrica num circuito quando o valor de corrente especificado é ultrapassado. A sua função é proteger a instalação eléctrica, os consumidores e os utilizadores dos efeitos das sobrecargas e dos curtos-circuitos que podem provocar o sobreaquecimento dos Cabos, danos nos equipamentos ou incêndios. O Disjuntores tem uma função de proteção comparável à de um fusível, mas tem a capacidade de ser repetidamente ligado após o disparo, o que facilita a operação e a manutenção.

Os elementos essenciais da conceção de um Disjuntores são os mecanismos de deteção de sobrecarga e de curto-circuito. A ação de sobrecarga é realizada por meio de um disparo térmico, geralmente sob a forma de um bimetal que se dobra quando a temperatura aumenta, accionando o mecanismo de desconexão. O curto-circuito é detectado por um disparador eletromagnético - uma Bobinas que gera uma força quando há um aumento súbito de corrente, permitindo a abertura imediata dos contactos. Em ambos os casos, a abertura do percurso da corrente interrompe o fluxo de energia para a secção protegida da instalação.

Os Disjuntores são classificados de acordo com a caraterística tempo-corrente, que define o tempo de resposta do dispositivo em função do nível de corrente. As caraterísticas mais utilizadas são as B, C e D, que diferem na sua sensibilidade aos impulsos de corrente e na sua adequação a Outros tipos de consumidores. Os Disjuntores modernos podem também integrar funções adicionais, como a proteção contra correntes residuais, a capacidade de controlo remoto ou a comunicação em sistemas de Automatismos de edifícios.

Na prática de instalação, o Disjuntores é montado numa calha DIN no switchgear e é um componente essencial do sistema de proteção contra curto-circuitos e sobrecargas. A seleção de um modelo adequado requer a consideração da corrente nominal, das caraterísticas de proteção e dos parâmetros de curto-circuito da rede. O funcionamento do disjuntor deve estar em conformidade com as normas aplicáveis, incluindo a IEC 60898 ou a EN 60898.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM