+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Fontes de alimentação ininterruptas (UPS), Fontes de alimentação ininterruptas (Uninterruptible Power Supply) é um dispositivo elétrico que assegura a continuidade do fornecimento de energia em caso de falha ou instabilidade da tensão da rede. O seu funcionamento baseia-se na conversão da energia armazenada nas Pilhas internas em tensão de saída com caraterísticas estabilizadas, que protege os equipamentos críticos dos efeitos de cortes súbitos de energia, quedas de tensão e interferências electromagnéticas.
A arquitetura do sistema UPS inclui um retificador, que converte a tensão alternada em tensão contínua para carregar as Pilhas, um inversor que é responsável pela geração da tensão de saída durante uma falha, e sistemas de controlo que gerem a comutação entre modos de funcionamento. Dependendo da topologia do sistema UPS, existem modelos offline, de linha-interactivos e online (VFI), diferem no seu mecanismo de regulação da tensão, velocidade de passagem à alimentação de emergência e capacidade de eliminar perturbações harmónicas.
Em sistemas offline, também chamados de standby, pilhas recarregáveis só são fornecidas quando é detectada uma falha de energia da rede, o que resulta numa breve interrupção do fornecimento de energia devido ao tempo de comutação do relés. Fontes de alimentação em linha-as fontes de alimentação interactivas utilizam a regulação automática de tensão (AVR), permitindo a estabilização da tensão de saída sem ter de passar para o modo Pilhas, o que aumenta a sua eficiência e reduz o desgaste das células. Os projectos em linha funcionam em modo de dupla conversão, em que a tensão CA é continuamente convertida em tensão CC e novamente em tensão CA, o que isola completamente o equipamento ligado das perturbações da rede eléctrica e proporciona uma comutação instantânea para a energia da bateria sem atrasos na comutação.
As Fontes de alimentação são utilizadas em sistemas críticos, tais como infra-estruturas de TI, salas de servidores, sistemas de automatismos industriais e dispositivos médicos, onde mesmo pequenas interrupções na fonte de alimentação podem levar a graves perdas operacionais. Os modelos industriais de elevado-os modelos industriais de elevado desempenho estão equipados com sistemas de gestão de energia, os modelos industriais de elevado-os modelos industriais de elevado desempenho estão equipados com sistemas de gestão da energia que permitem a interação com os geradores de energia e a implementação de estratégias de gestão da carga baseadas em algoritmos algoritmos preditivos e análise da qualidade da energia.
As unidades UPS avançadas integram tecnologias de comunicação, tecnologias como SNMP, Modbus ou USB, para monitorização remota dos parâmetros de funcionamento e encerramento e reinício automáticos dos sistemas protegidos. A utilização de modernas baterias recarregáveis de iões de lítio-pilhas e pilhas recarregáveis de iões de lítio-pilhas de iões de lítio e tecnologia de Supercapacitores tecnologia de supercapacitores permite um aumento da vida útil do sistema e uma redução do tempo de carregamento em comparação com as tradicionais células de chumbo-baterias de ácido-de chumbo-baterias de ácido. Os mecanismos activos de correção do fator de potência (PFC) e de otimização energética reduzem as perdas térmicas e aumentam a eficiência da conversão de energia, resultando numa maior eficiência operacional e em menores custos de funcionamento.
Os sistemas UPS podem ser configurados em sistemas redundantes (N+1), em que várias unidades funcionam em paralelo para maximizar a fiabilidade e eliminar pontos únicos de falha. Os centros de dados modernos também utilizam arquitecturas de UPS modulares, as UPS também estão a ser utilizadas nos centros de dados modernos para permitir Balanças de potência e ajuste dinâmico da potência técnica de Armazenamento de Energia de acordo com as exigências variáveis do sistema. Elevada resistência às condições ambientais e capacidade de trabalhar com fontes de energia renováveis tornam, fazem das fontes de alimentação ininterruptas um componente chave da infraestrutura para garantir a continuidade do negócio de sistemas de alta-sistemas de alta disponibilidade.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.