+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Válvula solenoide uma válvula solenoide é um atuador operado eletricamente utilizado em sistemas de fluxo para controlar a direção da, direção do caudal e da pressão do meio de trabalho, como o gás, líquido ou vapor. O seu funcionamento baseia-se na conversão de energia eléctrica em energia mecânica através do fenómeno de indução electromagnética, que permite um controlo rápido e preciso do caudal, quer à distância, quer automaticamente.
A conceção da válvula inclui um solenoide constituído por uma bobina enrolada num núcleo de ferromagnético e uma haste móvel, que, na sua posição de repouso, é mantida por uma mola numa posição fechada ou aberta, consoante o tipo de válvula. Quando a tensão é aplicada à Bobina, é gerado um campo magnético campo magnético, que atrai o Eletroímanes, alterando o estado da válvula e permitindo um fluxo de fluido controlado. Dependendo da configuração, as válvulas solenóides podem funcionar em modo de ação direta, em que a força dos Eletroímanes controla diretamente a posição da válvula, ou em modo indireto, em que a pressão do fluido é utilizada para auxiliar a abertura e o fecho.
As propriedades dinâmicas das electroválvulas dependem dos parâmetros da bobina, tais como resistência, indutância e tensão de alimentação, bem como das caraterísticas mecânicas do sistema de bobinas, que determinam o o tempo de resposta e a força de comutação. Os modelos de alta-frequência utilizados nos sistemas de medição de precisão utilizam sistemas de controlo optimizados, que reduzem o efeito da histerese histerese magnética e melhoram a repetibilidade das operações de comutação.
As aplicações das electroválvulas incluem sistemas hidráulicos e hidráulicos, sistemas de controlo do fluxo de produtos químicos, bem como equipamentos de automatismos industriais, onde a comutação rápida e a sincronização com sistemas de controlo digital. Em instalações de segurança, funcionam como válvulas de-válvulas de fecho, assegurando o isolamento imediato do fluxo em caso de perda de tensão de controlo ou de deteção de parâmetros de emergência do funcionamento do sistema. As modernas tecnologias de produção têm em conta a utilização de materiais resistentes à corrosão e a ambientes químicos agressivos, o que aumenta a durabilidade e a fiabilidade das válvulas que funcionam em condições industriais.
A integração de electroválvulas em sistemas de controlo inclui a implementação de interfaces de comunicação e sistemas de diagnóstico que permitem a monitorização em tempo real-monitorização em tempo real dos parâmetros de funcionamento. Os sistemas de Automatismos utilizam modelos com controlo de fluxo digital e funções de auto-calibradores, que permitem o ajuste adaptativo das caraterísticas da válvula às condições de funcionamento variáveis, minimizando as perdas de energia e melhorando a eficiência do sistema de controlo do fluxo.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.