+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Lucro em termos técnicos, especialmente no domínio da eletrónica e da engenharia de sinais, refere-se ao rácio entre o valor do sinal de saída e o valor do sinal de entrada num sistema de amplificação ou processamento. É uma medida da capacidade de um componente ou sistema para amplificar um sinal - pode referir-se à potência, tensão, corrente ou parâmetros da função de transferência. Dependendo do contexto, o ganho pode ser expresso como um valor absoluto (o rácio de duas quantidades) ou em decibéis (dB), o que facilita a análise de sistemas complexos, em que os sinais são objeto de transformações sucessivas.
Na eletrónica analógica, o ganho de tensão determina, o número de vezes que o sinal de saída é superior ao sinal de entrada, que é uma propriedade básica dos Amplificadores operacionais, amplificadores de transístores ou circuitos de áudio. Nos sistemas de rádio e de comunicações, o termo "ganho" refere-se frequentemente às caraterísticas das Antenas - e.g. ganho da antenas descreve a directividade e a eficiência da conversão da energia de entrada em radiação electromagnética numa direção específica. Neste caso, o ganho, o ganho também tem em conta as perdas e as caraterísticas de radiação, e o seu valor em decibéis refere-se a uma antena dipolo ou antena isotrópica como ponto de referência.
Em termos dinâmicos, o ganho pode depender da frequência, da temperatura, impedância de carga e outros parâmetros de funcionamento do sistema. Em muitas aplicações, a chave é assegurar um ganho estável numa vasta gama de frequências, o que exige uma seleção adequada de componentes e métodos de compensação. Nos circuitos digitais, o conceito de ganho pode ser indiretamente relacionado com a eficiência do processamento do sinal, embora se refira mais frequentemente às fases analógicas das interfaces.
O ganho também desempenha um papel importante na teoria do controlo e nos sistemas lineares, onde faz parte da função de transmissão do sistema e afecta a sua estabilidade e resposta no tempo. Independentemente do domínio, a análise do ganho permite avaliar a qualidade, a eficiência e a utilidade de dispositivos e sistemas técnicos no contexto do processamento de sinais.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.