+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 08-08-2025 Data de atualização: 21-10-2025 🕒 4 min de leitura
O robô Alvik é um pequeno robô educacional projetado para ajudar as pessoas a aprender sobre robótica através de experiência prática. Alimentado por um microcontrolador Arduino Nano ESP32, este robô pode realizar tarefas simples como mover-se, evitar obstáculos e seguir linhas.
É uma ferramenta popular para estudantes e entusiastas que desejam explorar como os robôs funcionam e praticar programação.
O robô Alvik possui um chassi leve, geralmente feito de plástico ou metal, que abriga todas as suas partes.
O robô se move usando duas rodas, cada uma alimentada por um pequeno motor DC que permite ir para frente, para trás e girar. Na parte traseira, uma pequena roda giratória proporciona estabilidade e ajuda o robô a se mover suavemente.
A funcionalidade do robô vem de seus sensores. Um sensor ultrassônico na frente permite que ele detecte e evite obstáculos medindo a distância até os objetos.
Sensores infravermelhos sob o robô permitem que ele detecte linhas no chão, tornando-o capaz de seguir um caminho marcado por uma linha escura.
O driver do motor traduz os sinais do Arduino em movimento físico, controlando os motores. Todo o robô é alimentado por baterias recarregáveis, que fornecem a energia necessária tanto para os motores quanto para os sensores.
O robô Alvik pode funcionar de forma autônoma ou ser controlado manualmente. No modo autônomo, ele pode se mover e reagir ao seu ambiente usando seus sensores. Por exemplo, quando o sensor ultrassônico detecta um obstáculo, o robô pode parar, mudar de direção e evitar o objeto.
Da mesma forma, quando segue uma linha, os sensores infravermelhos detectam o contraste entre a linha e a superfície, guiando o robô ao longo do caminho.
No modo manual, o robô pode ser controlado remotamente usando um computador ou um smartphone. Algumas versões vêm equipadas com um módulo Bluetooth, permitindo que os usuários enviem comandos sem fio e dirijam o robô em tempo real.
Uma das melhores características do robô Alvik é sua flexibilidade. Os usuários podem facilmente personalizá-lo adicionando sensores ou componentes extras para expandir suas habilidades. Por exemplo, um usuário pode instalar sensores adicionais como uma câmera ou um sensor de temperatura para habilitar novas funções. O código do robô também pode ser modificado através do ambiente de programação Arduino, permitindo projetos criativos e únicos.
O robô Alvik é uma ótima ferramenta para aprender sobre robótica e programação. Em escolas e universidades, ele ajuda os estudantes a entender como os robôs funcionam através de experiência prática. Usando o robô, os estudantes podem aprender sobre importantes disciplinas STEM como ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Eles também podem praticar a resolução de problemas programando o robô para realizar tarefas como seguir linhas, evitar obstáculos e reagir ao seu ambiente.
Para entusiastas e qualquer pessoa interessada em robótica, o robô Alvik é uma plataforma flexível que pode ser personalizada para diferentes projetos. Você pode facilmente adicionar novos sensores, ajustar seu código ou mudar suas partes para atender às suas necessidades. Quer você queira experimentar uma nova ideia ou testar um protótipo, o design simples do robô facilita o trabalho. Sua capacidade de se mover sozinho ou ser controlado remotamente aumenta as possibilidades de diversão e aprendizado.
No geral, o robô Alvik é um ótimo ponto de partida para aprender sobre robôs. É simples o suficiente para que iniciantes compreendam, mas também permite que usuários avançados explorem novas ideias e projetos. Quer você esteja em uma sala de aula ou experimentando em casa, ele oferece uma maneira prática de explorar robótica e tecnologia.
Esta versão simplificada visa manter a linguagem clara e acessível enquanto combina as ideias de aprendizado, experimentação e a flexibilidade do robô. Confira o próximo artigo onde apresentamos alguns projetos reais!
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.