+1 500 000 produtos na nossa oferta
6000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Nem sempre. O aquecimento moderado da bateria durante o carregamento é normal, especialmente com carregadores rápidos. No entanto, um sobreaquecimento acentuado pode indicar um problema técnico, um carregamento incorreto ou danos internos na célula
Durante o carregamento, ocorrem reacções químicas na bateria, nas quais parte da energia eléctrica é convertida em calor. Isto é particularmente notório nas baterias de iões de lítio, que carregam rapidamente e a tensões mais elevadas. Com o carregamento normal, o aquecimento da caixa a uma temperatura não superior a 40-45°C é considerado aceitável. No caso de carregamento rápido (por exemplo, tecnologia Quick Charge ou USB Power Delivery), a geração de calor pode ser mais intensa, mas ainda está dentro dos limites de funcionamento seguro da célula. A proteção é fornecida pelo BMS (Battery Management System) incorporado, que limita a corrente de carregamento ou interrompe o processo se as temperaturas permitidas forem excedidas.
**Este fenómeno pode resultar de danos internos, de um curto-circuito na estrutura dos eléctrodos ou de um carregamento inadequado - por exemplo, utilizando um carregador barato e não certificado. Deve ter-se especial cuidado se a caixa da pilha ficar quente em repouso ou emitir um odor a eletrólito. Nestes casos, existe o risco de a bateria explodir (inchar) ou mesmo inflamar-se. Por razões de segurança, pare imediatamente o carregamento, desligue a unidade da fonte de alimentação e contacte o serviço de assistência.
Algumas tecnologias, como o NiMH (níquel-hidreto metálico), aquecem mais fortemente no final da carga, o que é utilizado para detetar quando a carga está completa (conhecido como delta T). O polímero de lítio e o ião de lítio, por outro lado, são mais sensíveis ao sobreaquecimento e requerem um melhor controlo térmico. Em resumo, o aquecimento moderado da bateria durante o carregamento é normal, mas um aumento acentuado da temperatura pode indicar uma célula danificada ou um problema com o carregador e não deve ser ignorado.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.