+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Le calculateur de capacité de condensateur facilite le calcul de la capacité équivalente des circuits en série et en parallèle – que vous travailliez avec des composants individuels ou plusieurs condensateurs connectés ensemble. Il suffit d’entrer les valeurs des condensateurs, de sélectionner les unités appropriées (picofarad – pF, nanofarad – nF, microfarad – µF, millifarad – mF, farad – F), et l’outil les convertira automatiquement en une base commune et fournira le résultat. C’est une aide pratique lors du choix de remplacements, de la conception de filtres, d’alimentations électriques ou de circuits temporisateurs.
Le calculateur de condensateur aide à calculer rapidement la capacité équivalente de plusieurs éléments connectés en série ou en parallèle, sans calculs manuels ni conversion d’unités. Il est utile chaque fois qu'une valeur de capacité non directement disponible dans le catalogue est nécessaire ou lorsque plusieurs condensateurs doivent être sélectionnés comme substituts à un élément avec une valeur inhabituelle. Cela facilite la sélection de condensateurs pour un dispositif existant, l’optimisation d’un filtre, l’adaptation d’un circuit de temporisation RC, ou l’estimation de la capacité réelle dans une alimentation réparée.
L’unité de capacité de base dans le système SI est le farad (F), mais en pratique, on le rencontre généralement sous forme d’unités dérivées. Les condensateurs typiques en électronique ont des capacités allant de quelques picofarads à plusieurs centaines de microfarads, il est donc plus pratique de travailler avec des unités plus petites. Le calculateur de capacité de condensateur convertit automatiquement entre :
Dans les circuits haute fréquence (RF), les condensateurs dans la gamme pF et nF dominent ; dans les filtres et circuits d’accouplement, le nF est souvent utilisé ; et dans les alimentations et le filtrage des ondulations, généralement le µF. Le calculateur permet de combiner librement différentes unités dans un même calcul, ce qui facilite le travail avec des valeurs de capacité mixtes.
Dans une connexion en série de condensateurs, la capacité équivalente est inférieure à la plus petite capacité de l’ensemble donné. Cela résulte du fait que les condensateurs en série « partagent » la tension, et la charge qui circule à travers chaque élément est la même. Mathématiquement, la somme des inverses des capacités individuelles donne l’inverse de la capacité équivalente totale de tout le réseau.
Une telle connexion est utilisée, entre autres, lorsqu’il est nécessaire d’augmenter la tension de fonctionnement admissible – par exemple, lorsqu’on travaille avec des tensions d’alimentation plus élevées et que les condensateurs disponibles ont une tension nominale trop basse. Le calculateur vérifie rapidement quelle sera la capacité totale d’une telle série et à quel point elle diffère de la valeur unique cible.
Dans une connexion parallèle de condensateurs, les capacités s’additionnent simplement, et la tension aux bornes de chaque élément est la même. Cela facilite l’augmentation de la capacité totale du réseau en ajoutant plus de condensateurs en parallèle à un élément existant. C’est particulièrement utile pour « compléter » une capacité inhabituelle ou améliorer le filtrage des ondulations dans une alimentation.
Les connexions parallèles sont couramment utilisées dans les filtres d’alimentation, où des condensateurs de différentes capacités (par exemple, 100nF + 10µF) sont combinés pour supprimer plus efficacement à la fois les perturbations rapides et les variations de tension plus lentes. Le calculateur de capacité de condensateur calcule rapidement la capacité totale d’un tel ensemble, que les éléments individuels soient donnés en pF, nF ou µF.
Dans un service pratique, le calculateur de condensateur facilite la sélection des substituts – par exemple, lorsqu’on veut remplacer un condensateur difficile à obtenir de 47nF par deux condensateurs de 100nF connectés de manière appropriée. Lors de la conception de cartes PCB et d’alimentations, l’outil permet de vérifier rapidement si un ensemble de condensateurs disponibles fournira une capacité de filtrage suffisante et si les valeurs conviennent dans la gamme requise. Dans les circuits analogiques, audio et de filtre RC, le calculateur accélère le choix des capacités pour des constantes de temps données et facilite les expérimentations avec différentes configurations.
Cependant, lorsqu’on travaille avec des condensateurs, il est toujours important de rappeler que le fonctionnement correct du circuit dépend non seulement de la capacité, mais aussi de la tension de fonctionnement, de l’ESR, de la tolérance et du type de diélectrique.
Oui. Du point de vue des calculs de capacité, les circuits de condensateurs bipolaires et polarisés sont calculés exactement de la même manière – les formules pour les connexions en série et en parallèle sont identiques quels que soient le type de diélectrique ou la polarité. Par conséquent, le calculateur affiche la capacité équivalente correcte, mais ne vérifie pas si un type donné de condensateur peut être utilisé à un emplacement spécifique – les condensateurs électrolytiques nécessitent toujours de respecter la polarité, la tension de fonctionnement et le type de signal (DC/AC).
Oui, différents types de condensateurs peuvent être combinés, et dans de nombreux circuits, c’est même une solution standard – par exemple, un condensateur électrolytique de grande valeur en parallèle avec un condensateur céramique de 100nF à l’alimentation. Cependant, il faut se souvenir de plusieurs règles : tous les éléments doivent avoir une tension de fonctionnement appropriée, les condensateurs électrolytiques doivent être polarisés selon le marquage, et dans les circuits de précision, les différences d’ESR, de courant de fuite et de stabilité thermique doivent être prises en compte. Mélanger les types « à l’aveugle » peut poser problème dans les filtres audio, les circuits de mesure ou les circuits haute fréquence – où une approche plus consciente est recommandée.
Dans une connexion en série, chaque condensateur « reçoit » une partie de la tension totale, donc sa tension nominale ne peut pas être inférieure à la tension qui peut apparaître à ses bornes. Si les condensateurs sont identiques, on considère généralement que la tension se divise en parties égales – alors la tension de fonctionnement maximale du circuit est environ la somme des tensions nominales, mais il est toujours conseillé de laisser une marge. En pratique, en raison des différences de capacités et de courants de fuite, la tension ne se divise pas parfaitement également ; c’est pourquoi dans les circuits à tensions plus élevées, on utilise généralement des condensateurs avec des marges plus importantes, et – pour les applications plus exigeantes – des résistances d’équilibrage sont utilisées.
En connexion parallèle, tous les condensateurs voient la même tension, et leurs charges s’additionnent. Par conséquent, les capacités s’additionnent simplement, et la capacité équivalente est supérieure à n’importe laquelle prise séparément. En connexion série, la situation est inverse : les condensateurs sont « connectés les uns après les autres », la charge circule à travers eux au même courant, et la distance effective entre les plaques augmente. Par conséquent, la capacité équivalente est plus petite que la plus petite capacité. Mathématiquement, en série, les inverses (1/C) s’additionnent, et en parallèle, ce sont les capacités elles-mêmes (C) qui s’additionnent.
Cela dépend de ce qui est le plus important dans le circuit donné : simplicité, espace sur la carte, paramètres électriques ou disponibilité des composants.
Un condensateur plus grand unique fonctionne mieux lorsque :
Plusieurs condensateurs plus petits connectés en parallèle sont meilleurs lorsque :
En pratique, une combinaison des deux approches est souvent utilisée : un condensateur plus grand de « stockage d’énergie » et plusieurs plus petits placés plus près des circuits intégrés. En cas de doute – surtout avec des puissances élevées et des hautes fréquences – il est conseillé de consulter les notes d’application du fabricant ou de discuter de la conception avec un concepteur de PCB expérimenté.