+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le calculateur de résistance en série pour LED vous permet de sélectionner rapidement la résistance appropriée en fonction de la tension d'alimentation (V), de la tension directe de la LED (Vf) et du courant direct de la diode (If) en milliampères. Il suffit d'entrer ces valeurs, et l'outil calculera automatiquement la résistance requise en ohms (Ω) et estimera la puissance de la résistance en watts (W). En pratique, il est recommandé d'utiliser une résistance avec une puissance nominale 2 à 10 fois supérieure à la valeur calculée, ce qui aide à limiter la chauffe et augmente la fiabilité du circuit. Ainsi, vous pouvez facilement éviter une perte de puissance excessive, une surchauffe de la diode et des ajustements inutiles par essais-erreurs.
Les LED sont des composants pilotés par le courant – cela signifie qu'après avoir atteint la tension directe Vf, une petite variation de tension peut provoquer une grande augmentation du courant. Sans une résistance limitant le courant, la LED peut briller trop fort, chauffer, et dans les cas extrêmes, être endommagée. La résistance en série fixe un courant de fonctionnement sûr et stabilise le comportement de la LED dans le circuit.
Dans les indicateurs simples, les panneaux de contrôle ou les circuits de microcontrôleur, une résistance correctement choisie détermine la luminosité, la durabilité et la fiabilité de la LED. Grâce au calculateur, il n’est pas nécessaire de faire le calcul "manuellement", ce qui est particulièrement pratique avec différentes tensions d’alimentation et types de LED.
Pour sélectionner une résistance pour une LED, préparez trois informations :
Après avoir saisi ces valeurs, le calculateur :
Sur cette base, vous pouvez choisir la valeur la plus proche supérieure parmi les séries de résistances disponibles (par exemple E12, E24) et une résistance avec une puissance nominale appropriée, en prévoyant une marge de sécurité.
La tension directe Vf dépend de la technologie de la LED et de sa couleur. Les LED rouges, jaunes ou vertes ont généralement une tension Vf plus faible, tandis que les LED bleues et blanches ont une tension plus élevée. Par exemple :
Le tableau à côté du calculateur montre les plages typiques de Vf pour les couleurs de base, mais la valeur réelle peut varier légèrement selon le fabricant et le lot. Par conséquent, pour des projets répétables, il vaut mieux se baser sur les données de la fiche technique spécifique de la LED.
Le courant direct If détermine la luminosité de la LED et son échauffement. Dans les fiches techniques, on trouve généralement :
Pour les applications de signalisation, il est souvent inutile de fonctionner à luminosité maximale – la LED sera bien visible à 2–5 mA, ce qui réduit la consommation d’énergie et le chauffage. Le calculateur permet d’essayer facilement différentes valeurs de courant et de choisir celle qui assure une luminosité adéquate tout en conservant une marge de sécurité.
La base du calcul est la formule simple dérivée de la loi d’Ohm :
R = (Vs − Vf) / If
où :
Le calculateur accepte If en milliampères (mA) et le convertit en interne en ampères pour que vous puissiez entrer les valeurs dans une forme pratique. La différence de tension (Vs − Vf) est la chute de tension qui doit être "absorbée" par la résistance. Diviser cette chute de tension par le courant donne la résistance requise.
La puissance dissipée sur la résistance est calculée comme suit :
P = (Vs − Vf) × I ou équivalent P = I² × R
Sur la base de cette valeur, une résistance avec une puissance nominale appropriée peut être sélectionnée en prévoyant une marge (par exemple, si la puissance calculée est de 0,18 W, il est conseillé d’utiliser une résistance de 0,25 W ou 0,5 W). Le calculateur suggère la puissance minimale requise, mais dans les projets pratiques, il est préférable d’éviter de fonctionner à la limite du composant.
La résistance en série pour LED apparaît dans un grand nombre d’applications, des indicateurs simples aux circuits de contrôle plus complexes. Le calculateur est particulièrement utile lorsque :
Le choix correct de la résistance affecte non seulement la luminosité mais aussi la durée de vie de la LED et la stabilité du système. Pour les solutions d’éclairage plus complexes ou les LED de puissance à courant élevé, au lieu d’une simple résistance, des pilotes LED spécialisés et des sources de courant sont utilisés.
Non – le calculateur suppose une valeur constante de Vf telle que vous la saisissez (ou choisissez dans le tableau). En réalité, la tension directe de la LED varie légèrement selon la température (généralement diminue avec l’augmentation de la température), ce qui affecte le courant.
Pour la plupart des applications simples (signalisation, LED de panneau, petits courants), cette approximation est totalement suffisante. Pour les LED de puissance, les températures élevées ou les circuits très précis, ces variations doivent être prises en compte à l’aide des données de la fiche technique et de calculs supplémentaires ou d’un pilote LED dédié.
Si une résistance trop grande est utilisée – le courant à travers la LED sera plus faible que prévu. La LED brillera moins fort ou sera à peine visible, mais techniquement rien de grave ne se produira (à part une luminosité trop faible).
Si la résistance sélectionnée est trop petite – le courant sera trop élevé. La LED brillera très fortement, commencera à chauffer fortement, sa durée de vie pourra être réduite, et dans les cas extrêmes, la LED ou la résistance peut simplement être endommagée. Il est donc préférable de choisir une valeur légèrement plus grande qu’une valeur exacte ou trop petite.
Vous pouvez utiliser plusieurs sources :
Pour les applications simples, les valeurs typiques suffisent, mais pour les courants élevés et les projets en série, il vaut la peine d’obtenir la fiche technique complète.
Cela dépend de la façon dont les LED sont connectées :
Règle de sécurité : une LED = une résistance, sauf si vous concevez délibérément une chaîne de LED en série.
Pour les applications typiques, une tolérance de 5 % est entièrement suffisante.
Les différences de courant résultant de la tolérance de la résistance sont généralement plus faibles que :
Les résistances à 1 % ont un sens principalement là où la répétabilité très précise du courant et de la luminosité est importante (par exemple, dans les circuits de mesure précis, les matrices LED avec luminance contrôlée). Pour les LED indicatrices ordinaires, 5 % est parfaitement adéquat.