+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Loi d'Ohm

Le calculateur de la loi d'Ohm permet un calcul rapide des relations entre la tension (V), le courant (A), la résistance (Ω) et la puissance (W). Il suffit d'entrer au moins deux valeurs connues, et l'outil calculera automatiquement les autres paramètres en fonction des formules de la loi d'Ohm et des relations de puissance. C'est une aide pratique pour la conception, le diagnostic et l'analyse des circuits électriques et électroniques.

A quoi sert la calculatrice de la loi d'Ohm ?

La calculatrice de la loi d'Ohm facilite les conversions qui se produisent littéralement à chaque instant en électronique. Elle vous permet de vérifier rapidement :

  • le courant qui traversera un élément de résistance connue à une tension donnée,
  • quelle résistance doit avoir une résistance pour limiter le courant à une valeur sûre,
  • quelle puissance sera émise par une résistance, un radiateur ou une autre charge.

Il est ainsi possible de présélectionner les valeurs des composants au stade de la conception, d'évaluer la charge sur les Alimentations ou les Fils, et de vérifier que le circuit existant ne fonctionne pas en dehors de la plage des paramètres de sécurité.

Quantités de base : V, I, R, P

Afin d'utiliser confortablement la calculatrice, il est utile de se rappeler la signification des différents symboles.

Tension (V)

La tension électrique est la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. En pratique, elle définit la "force" avec laquelle une source d'énergie "pousse" les électrons dans un conducteur. Les valeurs typiques que l'on trouve en électronique sont les suivantes

  • 3,3 V et 5 V - alimentation des microcontrôleurs et de la logique numérique,
  • 12V - systèmes automobiles, éclairage LED, ventilateurs,
  • 24V - Automatisation industrielle,
  • 230V AC - alimentation principale dans les installations domestiques (la sécurité est particulièrement importante ici).

Dans la calculatrice, la tension est indiquée en volts (V).

Intensité du courant (I)

L'intensité du courant décrit la quantité de charge qui traverse une section transversale d'un conducteur par unité de temps. En pratique, elle détermine :

  • la charge sur les Alimentations,
  • l'échauffement des Fils et des composants,
  • le choix des Fusibles et dispositifs de sécurité.

Le courant est exprimé en ampères (A), alors que dans les petits circuits électroniques, on utilise souvent des milliampères (mA). La calculatrice prend les valeurs en ampères et calcule les Autres quantités sur cette base.

Résistance (R)

La résistance est la résistance électrique qui "empêche" le passage du courant. Chaque composant d'un circuit - une résistance, un Fils, un chemin sur une carte de circuit imprimé, un connecteur - présente une certaine résistance, bien que pour beaucoup d'entre eux elle soit très faible. La résistance se mesure en ohms (Ω).

Choisir la bonne résistance vous permet de :

  • limiter le courant (par exemple dans les LED),
  • de mettre en place des diviseurs de tension,
  • de façonner les caractéristiques des filtres et des circuits RC.

Puissance (P)

La puissance électrique décrit la vitesse à laquelle l'énergie est convertie en une autre forme, telle que la chaleur ou la lumière. Elle est mesurée en watts (W). Dans la pratique, la puissance en watts vous indique à quel point un composant chauffe et quelle est la puissance d'une Alimentations nécessaire.

Il est essentiel de connaître la puissance en watts dans les cas suivants :

  • choisir des Résistances de puissance correcte (¼W, 0,5W, 1W, etc.),
  • évaluer l'échauffement des transistors, des stabilisateurs ou des résistances,
  • planifier le bilan énergétique de l'ensemble de l'appareil.

Comment fonctionne la calculatrice de la loi d'Ohm - discussion des formules

Le calculateur de la loi d'Ohm repose sur des relations de base qui relient la tension, le courant, la résistance et la puissance.

Formules de base de la loi d'Ohm :

  • V = I × R - la tension est égale au courant multiplié par la résistance,
  • I = V / R - le courant est égal à la tension divisée par la résistance,
  • R = V / I - la résistance est égale à la tension divisée par le courant.

Relations pour la puissance :

  • P = V × I - la puissance est le produit de la tension et du courant,
  • P = I² × R - la puissance dissipée au niveau d'une résistance peut être calculée à partir du courant et de la résistance,
  • P = V² / R - ou à partir de la tension et de la résistance.

L'utilisation de la calculatrice est simple :

  1. Entrez au moins deux valeurs connues (par exemple, tension et résistance ou tension et courant).
  2. Cliquez sur le bouton "Calculer".
  3. La calculatrice remplira automatiquement les Autres champs à l'aide des formules appropriées.

Il n'est pas nécessaire de se rappeler quelle formule utiliser dans une situation donnée - l'outil le fait en arrière-plan, ce qui réduit le risque d'erreurs de calcul et accélère le travail quotidien.

Les applications de la calculatrice dans la pratique

La calculatrice de la loi d'Ohm est un outil polyvalent, utile aussi bien pour des expériences simples que pour la conception de circuits plus complexes.

Exemples d'applications :

  • Sélection de résistances, par exemple pour limiter le courant d'une LED, régler le point de fonctionnement d'un transistor, créer un diviseur de tension.
  • Estimation du courant de charge lorsque la tension d'alimentation et la résistance de la charge (radiateur, ampoule, bobine) sont connues.
  • Calculer la puissance perdue par les composants pour choisir la bonne résistance ou le bon radiateur pour le circuit d'alimentation.
  • Vérification de la conception de l'alimentation, c'est-à-dire vérification que l'alimentation a un courant et une puissance suffisants pour toutes les charges.
  • Diagnostic des pannes : si un composant chauffe plus que ne le suggèrent les calculs, le calculateur permet de comparer rapidement la théorie avec le comportement réel du circuit.

En combinaison avec les notes du catalogue des composants, la calculatrice de la loi d'Ohm fournit une aide pratique dans le travail quotidien des ingénieurs en électronique, des ingénieurs en automatisation et des amateurs.

FAQ - les questions les plus fréquentes sur la calculatrice de la loi d'Ohm

Pourquoi ai-je besoin d'au moins deux valeurs pour calculer quelque chose ?

Les formules de la loi d'Ohm et de la puissance combinent quatre quantités : la tension (V), le courant (I), la résistance (R) et la puissance (P).

Chaque équation comporte deux valeurs connues et une valeur recherchée (par exemple, V = I × R - vous devez connaître I et R pour calculer V). Si vous ne spécifiez qu'une seule valeur, le système d'équations est "sous-déterminé - Il existe une infinité de combinaisons des autres paramètres. C'est pourquoi la calculatrice a besoin d'un minimum de deux nombres pour pouvoir compter sans ambiguïté le reste.

La calculatrice convient-elle pour les calculs relatifs au courant alternatif (CA) ?

Oui, mais avec quelques réserves.

Pour les charges résistives simples (par exemple, un chauffage pur, une résistance, une ampoule classique), la loi d'Ohm fonctionne de la même manière que pour le courant continu - à condition d'utiliser les valeurs efficaces de la tension et du courant (par exemple, 230 V CA).

Pour les circuits comportant des inductances et des condensateurs (inductance, capacité), la réactance et le déphasage entrent en jeu - l'habituelle formule V = I × R ne suffit alors pas et vous devez utiliser le concept d'impédance. La calculatrice ne peut être considérée que comme une approximation pour la partie "purement résistive".

Comment interpréter les résultats si la calculatrice indique un courant très important ?

Un courant très important dans le calcul signifie généralement que la résistance entrée dans le calculateur est très petite par rapport à la tension d'alimentation.

Cela peut signifier :

  un véritable court-circuit ou un quasi-court-circuit dans le circuit prévu (par exemple, une résistance oubliée, une résistance trop faible),  ou simplement une erreur dans les données introduites, par exemple une erreur dans les unités (mΩ au lieu de Ω).

Si le calculateur indique un courant qui dépasse largement les capacités de l'alimentation ou des composants, il convient de supposer qu'un tel circuit n'est pas sûr dans la pratique et doit être corrigé (ajout/plus grande résistance, limitation de la tension, protection).

Comment vérifier avec la calculatrice si un fusible avec un certain courant fonctionnera à une tension et une charge données ?

  1. Entrez la tension d'alimentation et la résistance connue de la charge (ou tension et puissance).
  2. Lisez le courant de charge (I) sur la calculatrice.
  3. Comparez le courant obtenu avec le courant nominal du fusible :
    • si le courant de charge est inférieur au courant nominal du fusible - le fusible ne devrait pas se déclencher dans des conditions normales,
    • s'il est supérieur, le fusible fonctionnera (en fonction des caractéristiques : rapide/retardé).

N'oubliez pas que les fusibles ont leurs propres courbes temps-courant. Un faible dépassement du courant nominal peut entraîner un déclenchement après un long moment, tandis qu'un dépassement important peut entraîner un déclenchement très rapide.

Puis-je utiliser une calculatrice pour estimer l'impact d'une modification de la tension d'alimentation sur le courant et la puissance des composants ?

Oui, c'est l'une des applications les plus simples.

  • Calculez d'abord le circuit pour la première tension (par exemple 12V) - entrez la tension et la résistance, lisez le courant et la puissance.
  • Ensuite, changez uniquement la tension dans la calculatrice (par exemple à 9V) et lisez les nouvelles valeurs.

Pour une charge purement résistive :

  • le courant varie proportionnellement à la tension (I ~ V),
  • la puissance varie avec le carré de la tension (P ~ V²).

En d'autres termes, la chute de 12 à 9 V est de ¾ de la tension, mais la puissance tombe à (9/12)² = 0,56... ≈ 56 % de la valeur initiale.

En quoi la calculatrice aide-t-elle à choisir les valeurs des résistances dans le diviseur de tension ?

La calculatrice ne "conçoit" pas le diviseur lui-même, mais vous aide à le calculer :

  1. Le courant traversant le diviseur - vous entrez la tension d'alimentation et la résistance équivalente (R1 + R2 pour un diviseur en série), vous lisez le courant.
  2. La puissance de perte sur chaque résistance - pour un courant donné, vous pouvez compter la puissance P = I² × R sur R1 et R2.

Procédure typique :

  • vous présélectionnez R1 et R2 à partir d'une formule de diviseur simple (Uwy = Vin × R2 / (R1 + R2)),
  • vous vérifiez le courant du diviseur et la puissance sur les résistances dans la calculatrice,
  • si nécessaire, vous augmentez les résistances (moins de courant) ou la puissance des résistances (plus d'alimentation).

Il est ainsi facile d'éviter que le diviseur ne tire inutilement un grand courant ou que les résistances de puissance ne soient trop petites.

Le calculateur tient-il compte du fait que la résistance des composants peut varier en fonction de la température ?

Non - le calculateur part du principe que la résistance est constante, exactement comme vous l'avez indiqué dans le champ R. En réalité, de nombreux composants (résistances, Fils, radiateurs) ont un coefficient de température, de sorte que leur résistance augmente ou diminue avec la température. Dans les circuits typiques de faible puissance, les différences sont minimes et peuvent être ignorées. Toutefois, en cas de puissance et de température élevées, les données de la fiche technique (TC, TCR) doivent être prises en compte et la valeur de la résistance peut devoir être corrigée indépendamment.

Le calculateur tient-il compte des chutes de tension dans les fils et les connecteurs ou faut-il les ajouter séparément ?

Le calculateur fonctionne sur la base de la tension que vous entrez comme valeur d'entrée. Si vous souhaitez inclure les chutes de tension sur les fils, les connecteurs ou d'autres composants, vous devez :

  • soit entrer la tension réelle sur la charge (c'est-à-dire la tension de l'Alimentations moins les chutes) dans le calculateur,
  • soit compter (par exemple séparément) la résistance des Fils et l'inclure dans la résistance totale du circuit.

En d'autres termes, la calculatrice ne "connaît" pas les Fils et les Connecteurs tant que vous ne les avez pas inclus dans les données d'entrée.

Puis-je utiliser la calculatrice si je connais la tension et la puissance, mais pas le courant ni la résistance ?

Oui, il s'agit d'un cas courant et la calculatrice le gère très bien.

Si vous connaissez

  • la tension V
  • puissance P

on peut alors déterminer :

  • le courant : I = P / V
  • la résistance : R = V² / P

En pratique :

  1. Entrez V et P dans la calculatrice.
  2. L'outil calculera lui-même I et R sur la base des relations ci-dessus.

Ceci est utile, par exemple, si vous avez un radiateur ou une ampoule décrits comme "12V / 10W" et que vous souhaitez connaître le courant qu'ils consomment et leur résistance effective.

Saviez-vous que ..

  • La loi d'Ohm n'était pas très populaire auparavant. Georg Ohm a publié ses recherches en 1827, mais elles ont été accueillies très froidement par la communauté scientifique. Elle était considérée comme "trop théorique" et peu pratique. Ce n'est que des années plus tard qu'il est devenu évident que l'électrotechnique moderne est difficilement concevable sans cette loi.
  • La loi d'Ohm ne s'applique pas "partout et toujours". Les résistances, les fils, les appareils de chauffage se comportent conformément à la théorie, c'est-à-dire qu'ils respectent la loi V = I-R. Mais déjà les Diodes, les ampoules halogènes, les transistors ou les éléments saturants - ne sont pas des éléments linéaires et la loi d'Ohm classique ne s'applique à eux que localement ou approximativement.
  • La loi d'Ohm est le premier "filtre" du bon sens en matière de conception. Si les calculs montrent que plusieurs centaines d'ampères circulent à 5V et que la résistance est "presque nulle", c'est le signe que le circuit est en fait un court-circuit. De nombreux concepteurs utilisent la loi d'Ohm simplement pour repérer de telles absurdités au stade de l'esquisse.
  • La loi d'Ohm est aussi souvent le premier test de l'exactitude des unités. Si vous entrez la tension en volts et le courant en milliampères, sans les convertir, le score R sortira "hors de l'espace". De nombreux ingénieurs vérifient d'abord : "L'ordre de grandeur a-t-il un sens ?" avant de croire au résultat.
  • Une résistance qui chauffe légèrement fonctionnera le plus souvent "heureusement". Si, d'après la loi d'Ohm et la formule de puissance, la résistance fonctionne à, disons, 30-50% de sa puissance nominale, un léger échauffement est normal. Une résistance complètement froide avec des pertes calculées élevées peut signifier que... le courant ne passe pas du tout à travers elle, parce que le circuit est interrompu.
  • Les formules de puissance peuvent éviter à un composant d'être "grillé". Souvent, un projet commence par une fonction et ce n'est qu'ensuite que quelqu'un calcule : P = I²-R ou P = V²/R et s'aperçoit soudain qu'une petite résistance peu visible dissiperait 2 à 3 W. C'est le moment où l'Ohio se réveille. C'est à ce moment-là que la calculatrice de la loi d'Ohm sauve le circuit imprimé brûlé.

VOIR AUSSI