Blocs de jonction détachables

(21 052)

Les borniers de serrage sont utilisés dans de nombreuses industries, y compris l’électrotechnique, l’automatisation, la mécatronique et dans d’innombrables appareils électriques et électroniques. Ils sont couramment utilisés dans les cartes de développement de microcontrôleurs, les pilotes PLC, les cartes de mesure, toutes sortes de pilotes et autres outils connexes. Il y a également les situations où un bornier adéquat (avec les brochages correspondants) peut être inséré dans la prise pour une fiche spécifique. La possibilité de choisir entre ces deux solutions résulte des besoins différents des utilisateurs individuels. Une prise avec un câble intégré conviendra à l’utilisateur cible, c’est-à-dire un consommateur utilisant un appareil donné, alors que dans le but de tester un équipement donné, il est plus pratique d’utiliser un bornier déconnectable pour pouvoir connecter ou rattacher les câbles de signal, sans avoir besoin de les souder aux brochages appropriés.

On peut rencontrer différents types de borniers déconnectables, appelés aussi borniers électriques dont le choix peut parfois être assez important, non seulement en ce qui concerne leurs dimensions, le nombre de prises, le montage mécanique ou électrique mais aussi du point de vue du mode de raccordement des câbles ou l’orientation spatiale.

Borniers déconnectables – paramètres

Le nombre de prises est l’un des paramètres les plus importants déterminant la sélection du bornier approprié. Ce paramètre dépendra des connexions électriques spécifiques d’un système ou d’un appareil donné et si nous voulons faire passer des faisceaux de câbles spécifiques séparément vers les entrées / sorties correspondantes, ou si nous utilisons moins de prises, combinant ainsi les lignes de signal en un seul faisceau de câbles. Sans aucun doute la deuxième méthode sera plus rapide en ce qui concerne l’assemblage final mais elle peut ne pas toujours être utilisée avec succès, par exemple en raison d’interférences mutuelles de signaux. Toutefois, si nous choisissons la première solution, il convient de ne pas oublier d’utiliser des borniers différents, diverse disposition de prises ou au moins des couleurs différentes. Grâce à cela, nous pourrons éviter une connexion incorrecte accidentelle des signaux, ce qui entraînera certainement un mauvais fonctionnement de l’appareil ou même des dommages à ses composants. Le nombre de connexions pour les borniers déconnectables peut varier de deux à plus de trente entrées, tandis que leur disposition peut être organisée en simple rangée, par exemple 1x2, 1x24, double rangée, par exemple 2x2 ou 2x16, etc. Parmi les couleurs courantes des borniers il y a : le noir, le gris, le bleu, l’orange et le vert.

Borniers électriques – assemblage

Le choix du mode d’assemblage mécanique sera également important. Les borniers électriques les plus courantes seront celles montées sur PCB, qui sont soudées dans des ouvertures dédiées. Ils se présentent généralement sous la forme de prises avec des fiches appelés les borniers sur le câble. Il y a aussi des borniers sur le panneau (avec poignées supplémentaires, trous ou attaches permettant leur fixation, par exemple au boîtier de l’appareil), vissés (avec vis de montage intégrées), avec trous de fixation ainsi que celles avec un verrouillage qui protègent contre la déconnexion spontanée de la prise.

Comme nous avons déjà mentionné, ces borniers peuvent être trouvées sous forme de fiches et de prises, mais il existe également celles sous forme de bornier à broches qui sont très similaires à ceux communément connues des amateurs d’électronique de goldpin.

Il existe également une division des borniers selon le mode d’installation électrique. Nous distinguons ici principalement les borniers à vis. L’extrémité du câble est placée dans la prise du bornier, puis une petite vis est serrée afin d’assurer une bonne connexion électrique et d’éviter qu’il ne glisse ou ne se déconnecte accidentellement. Il est préférable qu’une douille préalablement isolée soit sertie à l’extrémité du fil dénudé. Il protège les câbles multiconducteurs contre le fendillement, réduisent le risque de court-circuit et permettent également d’utiliser toute la section transversale du conducteur lors de la conduite de l’électricité. Une variante de la pince à vis est une pince à levier, mais il peut également y avoir une pince à ressort à la place. Elle remplit la même fonction, mais elle est plus rapide à utiliser. L’extrémité du câble est simplement enfoncée dans la prise, et si nécessaire, elle est retirée, il est préférable d’appuyer sur le levier de déverrouillage de la pince avec un petit tournevis plat. De nombreuses borniers seront directement soudés au PCB en utilisant la méthode THT, mais il y a aussi ceux qui seront le plus souvent montés mécaniquement, par exemple sur le boîtier, et seront équipés des bornages pour souder les fils. Il est possible de rencontrer des bornes IDC, à loquet et autres, qui constituent principalement des variantes des solutions présentées ci-dessus.

Si seuls des câbles de signaux de faible puissance sont connectés à au bornier déconnectable son paramètre de tension nominale, qui est spécifié en volts, sera pratiquement toujours maintenu. Cependant, des précautions particulières doivent être prises lors de la connexion des câbles à travers lesquels un courant haute tension circulera (même temporairement). Ensuite, il est nécessaire de choisir un bornier qui garantira le niveau d’isolation approprié, qui peut aller de 100V à même 1kV. Un paramètre connexe est le courant nominal qu’un bornier donné pourra transmettre en toute sécurité à travers ses bornes, sans risque de génération de chaleur excessive pouvant conduire à la combustion du bornier, et il peut varier de 4A à plus de 70A.

Un aspect plus important de la compatibilité mécanique à considérer est le pas des contacts. Ce terme est utilisé pour définir les distances entre les axes des bornes des composants électroniques, c’est-à-dire circuits intégrés ou borniers. Parmi les valeurs standard du pas des contacts il y a 2,5 mm, 2,54 mm, 3,5 mm, 3,81 mm, 5 mm, 5,08 mm, 7 mm, 7,5 mm, 7,62 mm, 10,16 mm ou 12 mm. Comme nous pouvons le voir, il existe ici des valeurs rondes, telles que 2,5 ou 5 mm, mais aussi des valeurs assez peu évidentes, telles que 2,54 et 5,08 mm. Ceci est dû au fait que le système métrique (le système SI) est utilisé en parallèle avec le système originaire de Grande-Bretagne (qui est également utilisé aux États-Unis), dans lequel les unités de distance sont exprimées en pouces. Ainsi, 2,54 mm est égal à 1/10 de pouce, ou 100 mils (une unité couramment utilisée par l’électronique lors de la conception de circuits imprimés, par exemple), et 5,08 mm à 1/5 de pouce.

Borniers déconnectables – caractéristique

Les solutions les plus populaires, en termes d’orientation spatiale, sont les borniers à 90° et droits, mais il existe aussi les borniers verticaux ou coudés à 45°. Le choix dépendra souvent de la conception de l’appareil ou de son boîtier et de l’espace disponible pour les câbles, mais aussi des préférences individuelles de l’utilisateur ou du concepteur.

Borniers déconnectables – sélection

Les borniers déconnectables, bien qu’ils soient un élément auquel on ne prête généralement pas une attention particulière, présentent un certain nombre de caractéristiques qui doivent être prises en compte lors de leur sélection. Les plus importants d’entre eux ont été énumérés ci-dessus mais ces éléments peuvent également être sélectionnés en fonction du type de matériau de leur corps (par exemple nylon 66, PA66, ABS, LCP, PBT, polyamide), de la trame de contact, de la classe d’inflammabilité, le respect d’une norme donnée, le matériau de contact (ex. laiton, bronze, cuivre), la température de fonctionnement et de nombreux autres paramètres.

Produits: 21 052

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
XY2500F-A(5.0)-4P | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: XY2500F-A(5.0)-4P
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.27 USD
94174 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
1757019 | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 1757019
Fabricant: PHOENIX CONTACT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.19 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.19 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.04 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.04 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.98 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.98 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.92 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.92 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.84 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.84 USD
83318 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
XY2500F-B(5.08)-2P | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: XY2500F-B(5.08)-2P
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USD
33320 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.81-02P-14-00Z(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.81-02P-14-00Z(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 70 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 70 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USD
33911 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
XY2500F-A(5.0)-2P | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: XY2500F-A(5.0)-2P
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USD
35633 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.5-02P-14-00Z(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.5-02P-14-00Z(H)
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.51 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.51 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.34 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.34 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.28 USD
28681 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.5-03P-14-00Z(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.5-03P-14-00Z(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.56 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.56 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.51 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.51 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.37 USD
17788 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.5-04P-14-00Z(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.5-04P-14-00Z(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.06 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.06 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.92 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.92 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.55 USD
1158 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.81-03P-14-00Z(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.81-03P-14-00Z(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.97 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.97 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.74 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.74 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.55 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.44 USD
7525 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
XY2500V-D(5.08)-2PIN | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 15A; 300V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 15A; 300V
Marque du fabricant: XY2500V-D(5.08)-2PIN
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.05 USD
40689 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
XY2500F-B(5.08)-3P | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: XY2500F-B(5.08)-3P
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.19 USD
42502 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
2EDGK-5.0-04P-14 | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 2EDGK-5.0-04P-14
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.97 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.97 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.81 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.81 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.66 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.66 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.62 USD
16125 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
XY2500F-B(5.08)-4P | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: XY2500F-B(5.08)-4P
Fabricant: XINYA
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USD
22248 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGRC-3.5-02P-14 | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Marque du fabricant: 15EDGRC-3.5-02P-14
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.49 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
10677 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
2EDGK-5.0-02P-14 | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 2EDGK-5.0-02P-14
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.55 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 2400 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 2400 pcs - 0.33 USD
7434 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
TJ0231530000G | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: TJ0231530000G
Fabricant: AMPHENOL ANYTEK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.51 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.51 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 620 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 620 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 2480 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 2480 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 4960 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 4960 pcs - 0.24 USD
7249 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGK-3.81-04P-14-00A(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Connecteur: barrette de pression amovible; fiche mâle; femelle
Marque du fabricant: 15EDGK-3.81-04P-14-00A(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.15 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.15 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.92 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.92 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.73 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.73 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.59 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.59 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.55 USD
5440 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
1755736 | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 12A; 250V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 12A; 250V
Marque du fabricant: 1755736
Fabricant: PHOENIX CONTACT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.32 USD
12393 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGRC-3.5-03P-14 | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Marque du fabricant: 15EDGRC-3.5-03P-14
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USD
35657 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
15EDGVC-3.5-02P-14-00A(H) | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 7A; 250V
Marque du fabricant: 15EDGVC-3.5-02P-14-00A(H)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.11 USD
6504 dans l'entrepôt TME