Connexions d'alimentation

(1 811)

Les connecteurs d’alimentation proposés par TME ont été divisés en plusieurs catégories :

  • AC,
  • DC,
  • solaires,
  • de serrage,
  • pour LED,
  • connecteurs sur rail.

Connecteurs d’alimentation AC

La possibilité de connecter des appareils électriques au réseau dans les bâtiments est possible grâce aux prises et aux fiches à courant alternatif. Ils diffèrent généralement par les valeurs de tension et de courant, les formes, les tailles et les types de connecteurs – partout dans le monde, différents types de prises et de fiches sont utilisés (actuellement plus de 20 types de prises sont couramment utilisés).

Si nous voyageons souvent, nous pouvons également acheter la prise dite multistandard, c’est à dire un adaptateur qui pourra être utilisé avec différents types de prises et qui permettra de les brancher avec la prise de notre appareil acheté dans un autre pays. Cependant, il faut se rappeler que les adaptateurs doivent être de bonne qualité, car ceux qui sont incompatibles peuvent être dangereux et ne fournissent pas les performances appropriées pour un réseau donné.

La fiche est un connecteur mobile attaché à un appareil alimenté électriquement, tandis que la prise est attachée à un circuit électrique sous tension qui est le plus souvent présent dans un bâtiment. Les fiches sont le plus souvent des connecteurs mâles, à partir desquels dépassent des broches qui correspondent aux contacts de la prise femelle qui sont des ouvertures. Parfois, les prises ont également un fusible qui offre une protection supplémentaire contre les incidents menaçant les utilisateurs ou les locaux d’un réseau donné.

Les prises sont également équipées des protections. Celles monophasées disposent de 2 raccordements au circuit de puissance ainsi qu’une troisième fiche (pour le raccordement à la mise à terre). Les prises peuvent également être équipées d’un couvercle de protection, et comme elles font partie de l’ameublement intérieur, leur armature extérieure est généralement protectrice. Ici, du plastique est le matériau le plus souvent utilisé pour la fabrication.

Protection contre les contacts accidentels

La prise et la fiche sont généralement conçues de manière à ce qu’il soit impossible que les doigts entrent en contact avec des pièces sous tension. Cela réduit le risque d’incendie et d’électrocution. Les broches de contact sont le plus souvent recouvertes d’un isolant sur une partie de leur longueur en assurant une plus grande sécurité lors de l’insertion et du retrait de la prise. Elles sont également équipées des volets pour empêcher les corps étrangers de pénétrer à l’intérieur. Certains types de prises ont des interrupteurs et des fusibles.

Mise à la terre

Aujourd’hui, presque toutes les prises utilisées ont une troisième broche pour la mise à la terre. La mise à la terre protège contre les dommages à l’isolation de l’appareil connecté. Le plus souvent, les fiches sont conçues de manière à ce que la connexion du contact mis à la terre soit réunie avant les contacts du circuit sous tension.

Les appareils ont des classes IEC qui fournissent des directives régissant les exigences relatives à la mise à la terre. La première classe est un équipement qui nécessite une mise à la terre dans une prise et une fiche, tandis que l’équipement de deuxième classe protège l’utilisateur avec une double isolation et la mise à la terre n’est pas nécessaire.

Fiche DC à savoir le connecteur d’alimentation DC

Pour simplifier le choix des connecteurs d’alimentation à courant continu, il faut analyser leurs types, leurs spécifications clés et leur nomenclature communément acceptée. Il vaut également la peine d’analyser les connecteurs audio et USB dans les applications d’alimentation.

La sélection du connecteur d’alimentation à courant continu est un aspect souvent négligé de la conception finale de l’ingénieur. Bien qu’il s’agisse de composants relativement simples et peu compliqués les connecteurs d’alimentation CC nécessitent encore quelques connaissances de base pour s’assurer que le bon connecteur est sélectionné.

Rôle des connecteurs d’alimentation DC

Également connus sous le nom de connecteurs de baril, se caractériseront par les valeurs nominales de courant et de tension spécifiées par le fabricant pour assurer la fiabilité dans les applications liées à l’alimentation. La prise et la fiche d’un connecteur d’alimentation à courant continu standard ont généralement deux fils. Un fil est exposé et l’autre est encastré pour aider à prévenir les courts-circuits accidentels entre eux. Puisque les connecteurs de baril sont presque toujours utilisés pour alimenter l’application finale, il n’y a pratiquement aucun risque d’endommager d’autres composants en branchant le connecteur d’alimentation à courant continu dans le mauvais port.

Fiche DC – dimensions

En prenant une décision clé dans la sélection du connecteur de baril approprié il faut prendre en considération le diamètre de la goupille intérieure et du manchon extérieur.

Bien que la fiche DC n’ait pas encore de jeux normalisés entre ses composants, le diamètre intérieur du manchon qui entre en contact avec la broche intérieure doit être un peu supérieur au diamètre de la broche d’accouplement. En ce qui concerne le manchon externe et le connecteur approprié, le jeu n’est pas critique pour le bon fonctionnement du connecteur car le ressort plat joue le rôle important

En plus des diamètres intérieurs des contacts et du manchon extérieur, la profondeur d’insertion est une autre spécification d’une fiche d’alimentation DC à laquelle il faut faire attention. Et dans ce cas, de nombreux paramètres doivent être pris en compte lors du choix de cette valeur.

Câbles de connecteur d’alimentation DC

Une prise ou une fiche d’alimentation à courant continu standard comporte deux câbles avec une broche centrale (généralement pour l’alimentation) et un manchon extérieur (généralement pour la mise à la terre). Cependant, l’inversion de cette configuration de câble est acceptable. Un troisième câble qui forme l’interrupteur avec un câble de manchon externe, est également disponible sur certains modèles de prises de courant. Ce commutateur peut être utilisé pour détecter ou indiquer l’insertion d’une fiche, ou pour choisir entre les sources d’alimentation en fonction du moment où une fiche est ou n’est pas insérée.

Possibilités de montage

Comme pour de nombreux composants, il existe plusieurs options pour monter une prise d’alimentation à courant continu dans l’application finale.

La prise d’alimentation à courant continu à montage sur panneau permet une installation pratique n’importe où sur le boîtier du produit, sans qu’il soit nécessaire de connecter des câbles aux circuits électroniques. En ce qui concerne les prises de courant DC à montées sur PCB, la plus courante est le montage en surface (SMT) et l’orientation horizontale ou verticale à travers le trou utilisé.

Beaucoup de prises d’alimentation DC avec des connexions de signal SMT offrira également des broches ou des accroches avec des trous traversants pour sécuriser davantage la prise sur le PCB. Ces accroches peuvent ou non être liées électriquement, mais seront soudées à travers la carte de circuit imprimé.

Connecteurs audio utilisés pour l’alimentation

Même avec la capacité de transmettre le courant et la tension, les connecteurs audio standard ne sont pas recommandés pour alimenter les applications électroniques. En effet, tous les fabricants ne spécifient pas le connecteur audio pour les capacités de tension et de courant nécessaires. Deuxièmement, si la prise audio était connectée à l’alimentation, ses fils exposés pourraient facilement provoquer un court-circuit accidentel entre deux fils ou plus. Enfin, si la prise audio alimentait, il serait facile de se connecter à d’autres prises audio qui ne sont pas conçues pour être alimentées, avec la possibilité d’endommager les composants internes.

Fiches d’alimentation USB

Contrairement aux connecteurs audio, les connecteurs USB sont largement connus pour leurs capacités d’alimentation et de transfert de données. Cependant, leurs puissances nominales maximales étaient considérablement limitées jusqu’à l’invention de la norme USB Type-C.

Le connecteur USB Type-C avec quatre contacts d’alimentation et quatre contacts de masse a un courant nominal jusqu’à 5A une tension nominale maximale de 20V et une puissance nominale jusqu’à 100W. Grâce à cette capacité à fournir de l’énergie il est devenu une solution intéressante pour l’alimentation électrique. Cependant, dans les applications où la seule fonction est de charger ou d’alimenter, le transfert de données à haut débit peut augmenter les coûts inutiles. En conséquence, les connecteurs USB Type-C avec alimentation uniquement sans broches pour le transfert de données sont devenus une option plus rentable pour les projets d’alimentation uniquement.

Connecteurs solaires

Pour chaque système photovoltaïque, le type de connecteur solaire utilisé dans le module est important. Les câbles fixés en usine pour les modules solaires avec leur taille, leur type d’isolation et leur longueur de câble sont généralement répertoriés dans chaque spécification technique. Le diamètre du câble est généralement de 4 mm², la longueur est de 1200 mm et le matériau est du cuivre avec une isolation XLPE. Les câbles sont connectés à des connecteurs de type prise verrouillable MC4 avec une étanchéité IP67 / 68. La prise MC4 est justement un standard commun de nos jours.

Connecteurs de serrage

Un bornier (également appelé connecteur de borne est un bloc modulaire avec un cadre isolé qui sécurise deux fils ou plus ensemble. Il se compose d’un élément de serrage et d’un ruban conducteur. Le corps isolant du bornier contient un élément conducteur de courant (ruban métallique ou bornier). C’est aussi la base pour la fixation de l’élément. Le corps est équipé d’un système de montage qui facilite le montage ou le démontage des blocs sur une carte de circuit imprimé ou un rail de montage. La plupart des borniers sont généralement modulaires et conçus pour être montés sur un rail DIN. Cela permet d’étendre les terminaux selon les besoins. Grâce aux borniers, une connexion beaucoup plus sûre et une bonne organisation des câbles sont assurées.

Connecteurs pour LED

Parmi des raisons pour lesquelles l’éclairage en bande a gagné en popularité il y a la possibilité de leur combinaison pour créer des accents créatifs et produire des effets que l’éclairage conventionnel ne peut pas offrir. Ceci peut être fait de deux façons. La première est la soudure, mais cette méthode nécessite les bons outils et les bonnes compétences.

L’utilisation de connecteurs est une alternative plus simple et plus pratique. Ces accessoires petits mais pratiques peuvent égayer n’importe quel espace avec un simple clip. Lors de la création de votre propre bande LED à l’aide de connecteurs, cependant, vous devez vous rappeler que l’alimentation doit être suffisamment grande pour gérer toutes les bandes connectées. De plus, selon le nombre de bandes connectées, vous pouvez également avoir besoin d’amplificateurs pour maintenir la luminosité constante.

Connecteurs sur rail

Le rail DIN est un rail métallique de type standard, largement utilisé pour le montage de interrupteurs et d’appareils de commande industriels dans des armoires d’équipement. Ces produits sont généralement fabriqués en tôle d’acier au carbone laminée à froid avec une surface galvanisée ou chromée brillante. Bien qu’ils soient métalliques, ils sont destinés seulement à un support mécanique et ne sont pas utilisés comme barres omnibus pour la conduction du courant électrique bien qu’ils puissent fournir une connexion à la mise à la terre du boîtier.

Les connecteurs sur rail sont conçues pour connecter les fils et les câbles dans les armoires de commande afin que leur disposition soit claire et ordonnée, ce qui est obtenu entre autres en utilisant des raccords de plusieurs couleurs. Les connecteurs sont conçus pour être montés sur un rail DIN.

Produits: 1 811

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
NEW
1SNA115146R1500 | Connecteur: pour rail; Entrelec
Connecteur: pour rail; Entrelec
Marque du fabricant: 1SNA115146R1500
Fabricant: TE Connectivity
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 9.67 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 9.67 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 8.89 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 8.89 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
NEW
XT90E-FB COVER | Couvercle de protection; XT90
Couvercle de protection; XT90
Marque du fabricant: XT90E-FB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
180 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
213.3233 | Connecteur: alimentation AC triphasées; mâle; fiche mâle; 2P+PE
Connecteur: alimentation AC triphasées; mâle; fiche mâle; 2P+PE
Marque du fabricant: 213.3233
Fabricant: SCAME
Prix net pour les quantités de 18 pcs - 10.75 USDPrix brut pour les quantités de 18 pcs - 10.75 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 18)
NEW
XT60C-MB COVER | Couvercle de protection; XT60
Couvercle de protection; XT60
Marque du fabricant: XT60C-MB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
746 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
XT90C-MB COVER | Couvercle de protection; XT90
Couvercle de protection; XT90
Marque du fabricant: XT90C-MB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
3 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
313.3243 | Connecteur: alimentation AC triphasées; femelle; fiche mâle
Connecteur: alimentation AC triphasées; femelle; fiche mâle
Marque du fabricant: 313.3243
Fabricant: SCAME
Prix net pour les quantités de 9 pcs - 13.41 USDPrix brut pour les quantités de 9 pcs - 13.41 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 9)
NEW
XT90EC-MB COVER | Couvercle de protection; XT90
Couvercle de protection; XT90
Marque du fabricant: XT90EC-MB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.02 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.02 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
317 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
Q-710-RA | Connecteur: alimentation AC; mâle; fiche mâle; 2P+PE; 125VAC; 15A
Connecteur: alimentation AC; mâle; fiche mâle; 2P+PE; 125VAC; 15A
Marque du fabricant: Q-710-RA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 15.09 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 15.09 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 13.82 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 13.82 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 12.54 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 12.54 USD
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 11.19 USDPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 11.19 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 9.88 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 9.88 USD
26 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
XT90E(2+2)-FGY | Connecteur: alimentation DC; XT90
Connecteur: alimentation DC; XT90
Marque du fabricant: XT90E(2+2)-FGY
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.22 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.01 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.01 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.81 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.81 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.61 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.61 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.41 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.41 USD
63 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
XT60C-FB COVER | Couvercle de protection; XT60
Couvercle de protection; XT60
Marque du fabricant: XT60C-FB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
600 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
PP3-002A | Connecteur: alimentation DC; fiche mâle; 6A; 20V; PIN: 2; brasage
Connecteur: alimentation DC; fiche mâle; 6A; 20V; PIN: 2; brasage
Marque du fabricant: PP3-002A
Fabricant: Same Sky®
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.91 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.91 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.71 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.71 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.60 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.60 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.46 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.46 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.36 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.36 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 1.30 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 1.30 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.20 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.20 USD
476 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
PJ-102AH | Connecteur: alimentation DC; socle; femelle; 5A; 24V; PIN: 2; THT
Connecteur: alimentation DC; socle; femelle; 5A; 24V; PIN: 2; THT
Marque du fabricant: PJ-102AH
Fabricant: Same Sky®
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.70 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.70 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.60 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.60 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.56 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.56 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.50 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.50 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.47 USD
1393 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
Q-712 | Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 125VAC; 15A
Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 125VAC; 15A
Marque du fabricant: Q-712
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USD
15 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
XT90C-FB COVER | Couvercle de protection; XT90
Couvercle de protection; XT90
Marque du fabricant: XT90C-FB COVER
Fabricant: AMASS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.32 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
2CDGRM-5.08-05P-14-100ZH | Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 20A; 320V
Connecteur: barrette de pression amovible; socle; mâle; 20A; 320V
Marque du fabricant: 2CDGRM-5.08-05P-14-100ZH
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.98 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.98 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.86 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.86 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.79 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.79 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.70 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.70 USD
558 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
2CMA167856R1000 | Connecteur: alimentation AC triphasées; borne à vis; femelle
Connecteur: alimentation AC triphasées; borne à vis; femelle
Marque du fabricant: 2CMA167856R1000
Fabricant: AMPHENOL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 228.51 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 228.51 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
2016-1204 | Connecteur: pour rail; push-in; bleu; pistes: 1; pinces: 2
Connecteur: pour rail; push-in; bleu; pistes: 1; pinces: 2
Marque du fabricant: 2016-1204
Fabricant: WAGO
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.41 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.41 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.99 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.99 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 2.58 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 2.58 USD
90 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
Q-728 | Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 250VAC; 20A
Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 250VAC; 20A
Marque du fabricant: Q-728
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USD
22 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
NEW
8103 | Connecteur: attache pour LED; à pression
Connecteur: attache pour LED; à pression
Marque du fabricant: 8103
Fabricant: AAG STUCCHI
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 2.10 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 2.10 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
NEW
Q-718 | Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 125VAC; 20A
Connecteur: alimentation AC; femelle; socle; 2P+PE; 125VAC; 20A
Marque du fabricant: Q-718
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 13.23 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 12.07 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 10.96 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 9.81 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 8.66 USD
24 dans l'entrepôt TME