+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le travail avec des circuits électroniques, des plaques PCB et même des connecteurs exige du soudage, mais cela ne nécessite pas toujours l’utilisation d’une station de soudage. Les fers à souder à l’élément chauffant conventionnel et à transformateur sont très populaires et constituent l’outil préféré de nombreux utilisateurs, même professionnels. Leurs avantages incluent une petite taille et une facilité de transport – ils vous permettent d’économiser de l’espace dans le lieu de travail. De plus, elles constituent également une solution moins chère que les stations de soudage.
La division en fers à l’élément chauffant et à transformateur est directement liée à la méthode de génération de chaleur dans la pointe du fer. Dans le cas des modèles à l’élément chauffant, des éléments de résistance placés dans le fer sont utilisés. L’avantage de cette solution est la possibilité de concevoir un appareil compact avec un faible poids et une puissance relativement faible. L’inconvénient est le temps de chauffage de la pointe – ces modèles de fers à souder nécessitent généralement d’attendre un certain temps entre la connexion de l’alimentation électrique et l’atteinte de la température souhaitée.
Dans les fers à souder pour transformateur, la pointe et le chauffage sont en fait un seul élément. Après avoir allumé l’appareil et appliqué une tension à l’enroulement primaire du transformateur, une tension inférieure à la tension source est générée aux bornes de l’enroulement secondaire, mais avec un courant très élevé. En fermant ce circuit avec une pointe de résistance spécifique, il chauffe rapidement. Bien entendu, le dégagement de chaleur n’est pas aussi contrôlé que dans le cas des modèles décrits ci-dessus, mais il est rapide, permettant de faire passer la pointe de la température ambiante à plusieurs centaines de degrés en quelques secondes. De plus, le chauffage s’effectue sur une surface relativement grande, ce qui permet d’usiner les composants de grande taille (pas seulement des composants électroniques).
Les fers à souder chauffants sont très populaires, notamment parmi les passionnés d’électronique. Ceci est indirectement lié à leur efficacité croissante et à leur conception ergonomique qui facilite le travail avec des composants précis, également dans des boîtiers SMT (montage en surface). Ils offrent également un remplacement facile des pointes qui dans de nombreux cas peut être effectué sans utiliser d’outils supplémentaires. Cependant, le plus grand avantage des solutions de chauffage réside dans leur fonctionnalité. De plus, de nombreux modèles disposent d’un contrôleur numérique grâce auquel les fers à souder disposent de fonctions telles que : affichage numérique, surveillance de la température de la pointe en temps réel, mémoire de réglage, etc.
Lorsqu’on aborde le thème du chauffage des fers à souder, il convient également de noter que parmi les solutions disponibles sur le marché (et donc également dans le catalogue TME) depuis des années, il existe des modèles compacts et sans fil qui utilisent des cellules lithium-ion (ou des cartouches de gaz, mais celles-ci constituent un groupe de produits distinct) et chargées à l’aide d’une alimentation USB ordinaire. Les batteries modernes étant capables de délivrer des courants élevés, elles peuvent être utilisées avec succès dans les ateliers.
En plus de la distinction entre les modèles de transformateur et de chauffage, l’acheteur doit prendre en compte plusieurs autres paramètres importants de l’appareil. Tout d’abord, la puissance du fer à souder et le fait que la valeur inférieure ici n’est pas seulement liée au temps de chauffage de la pointe, mais entraîne également l’impossibilité de travailler avec des soudures sans plomb (cela peut nécessiter l’utilisation de flux plus agressifs).
Il convient également de prêter attention aux données de base de l’appareil : la longueur du cordon d’alimentation et dimensions du corps (un petit appareil ne sera pas le choix optimal pour tout le monde). La disponibilité et le prix des différents types de pointes compatibles avec le modèle de fer à souder sélectionné seront également importants.
Entrepôt :