Postes de soudage et de dessoudage

(273)

ÉQUIPEMENT DE BASE DE CHAQUE ÉLECTRONICIEN

Une station de soudage est sans aucun doute un outil principal de chaque électronicien. Il est utilisé pour le soudage, c'est-à-dire la création de connexions électriques métalliques entre deux composants. Un fer à dessouder est un appareil réalisant une opération contraire, qui est utilisé pour supprimer de telles connexions métalliques entre les composants électroniques. Les stations de soudage et de dessoudage sont largement utilisées par les professionnels dans les usines de production ou des services d’assistance et de réparation, ainsi que par les bricoleurs et amateurs. Il convient d'ajouter que lors de la construction ou de la réparation d'un appareil, nous rencontrons souvent des composants électroniques fabriqués en technologie SMD (pour le montage en surface). La petite taille de ces éléments rend leur installation difficile. Pour ces raisons, il vaut alors la peine de s'équiper d'un fer à souder à air chaud, appelé « hot air » qui facilitera significativement le travail avec les composants SMD.

UNIQUEMENT LE FER À SOUDER ?

Actuellement, les fabricants d'équipements électroniques se font concurrence pour attirer l'attention des clients potentiels. Ils proposent des appareils multifonctionnels combinant à la fois des fers à souder classiques, des fers à dessouder et des fers à souder à air chaud (hot air). L'utilisation de telles stations permet de réduire l'espace occupé sur le lieu de travail.

COMMENT LA STATION DE SOUDAGE EST CONSTRUITE ET COMMENT ELLE FONCTIONNE ?

Quel que soit le type d'appareil, le principe de fonctionnement est identique. L'énergie électrique fournie par le réseau est convertie en chaleur, qui est utilisée pour faire fondre un liant. Dans les fers à souder et à dessouder, l'élément chauffant constitue un composant qui permet de transférer la chaleur à la pointe. Dans les fers à dessouder à air chaud, le dessoudage est effectué par un flux d'air chaud régulé. Il est dirigé, par exemple, vers un PCB via des buses interchangeables qui sont montées sur le pistolet du fer à dessouder. Les stations de soudage et de dessoudage se composent d'une station de base (de contrôle) et d'un fer à souder. En ce qui concerne les fers à dessouder, cela peut parfois être appelé un pistolet d'aspiration en étain. Les stations de base sont le plus souvent équipées de boutons ou de boutons, grâce auxquels il est possible de régler la température appropriée de la pointe. Pendant le travail, il est recommandé de l'ajuster aux paramètres techniques des éléments connectés. Les stations à air chaud ont également la capacité de contrôler la force du flux d'air.

À SE RAPPELER – PUISSANCE DE LA STATION

En choisissant une station de soudage ou un fer à dessouder, il est nécessaire de faire attention à la puissance. En termes simples, plus elle est grande, plus la pointe atteint rapidement la température prédéfinie. N'oublions pas que lorsque la pointe chauffée est en contact avec la soudure avec une surface plus grande, sa température peut abaisser considérablement. Si le fer à souder a trop peu de puissance, il peut y avoir une situation où nous ne sommes pas en mesure de maintenir la température, ce qui rend la soudure impossible.

LA SÉCURITÉ COMPTE LE PLUS

En travaillant avec des composants électroniques, en particulier dans les usines de production modernes, toutes les mesures de sécurité disponibles sont indispensables. L'électronique est exposée à l'action électrostatique ce qui peut endommager irréversiblement l'équipement. Lors du choix d'une station, il vaut la peine de vérifier si elle possède le certificat ESD approprié. N'oublions pas que la sécurité des personnes est une question primordiale. En travaillant avec un fer à souder, il est nécessaire de respecter toutes les mesures de sécurité fournies par le fabricant d'un appareil spécifique.

Produits: 273

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
CD-2BQF | Station: de soudage; Puiss.de la station: 130W; 90÷450°C; ESD
Station: de soudage; Puiss.de la station: 130W; 90÷450°C; ESD
Marque du fabricant: CD-2BQF
Fabricant: JBC TOOLS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 524.77 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 524.77 USD
141 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SP-1010DR | Station: dessoudage; numérique,avec des boutons; 160÷480°C; ESD
Station: dessoudage; numérique,avec des boutons; 160÷480°C; ESD
Marque du fabricant: SP-1010DR
Fabricant: SOLDER PEAK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 88.41 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 88.41 USD
Prix net pour les quantités de 4 pcs - 85.40 USDPrix brut pour les quantités de 4 pcs - 85.40 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 81.31 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 81.31 USD
538 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ST-862D | Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 1000W; ESD
Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 1000W; ESD
Marque du fabricant: ST-862D
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 183.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 183.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 172.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 172.00 USD
157 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
861DW-ESD | Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 1000W; ESD
Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 1000W; ESD
Marque du fabricant: 861DW-ESD
Fabricant: QUICK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 226.84 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 226.84 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
BK90 | Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 180÷480°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 180÷480°C
Marque du fabricant: BK90
Fabricant: BAKON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 70.90 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 70.90 USD
Prix net pour les quantités de 4 pcs - 66.71 USDPrix brut pour les quantités de 4 pcs - 66.71 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 62.60 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 62.60 USD
158 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
T0053298699 | Station: de soudage; Puiss.de la station: 85W; Puissance: 70W
Station: de soudage; Puiss.de la station: 85W; Puissance: 70W
Marque du fabricant: T0053298699
Fabricant: WELLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 203.70 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 203.70 USD
153 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ST-8802 | Station: d'air chaud; 100÷500°C; ESD; Afficheur: LCD; 120l/min
Station: d'air chaud; 100÷500°C; ESD; Afficheur: LCD; 120l/min
Marque du fabricant: ST-8802
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 160.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 160.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 149.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 149.00 USD
220 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT-969 | Station: de soudage; Puiss.de la station: 60W; 200÷480°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 60W; 200÷480°C
Marque du fabricant: AT-969
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 40.30 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 40.30 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 37.71 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 37.71 USD
13 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT-989D | Station: de soudage; Puiss.de la station: 65W; 80÷480°C; ESD
Station: de soudage; Puiss.de la station: 65W; 80÷480°C; ESD
Marque du fabricant: AT-989D
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 71.20 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 71.20 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 66.81 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 66.81 USD
213 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ST-8800D | Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 800W; ESD
Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 800W; ESD
Marque du fabricant: ST-8800D
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 102.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 102.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 95.71 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 95.71 USD
124 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ZD-8908 | Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 300W
Station: d'air chaud; numérique,avec des boutons; 300W
Marque du fabricant: ZD-8908
Fabricant: SOLDER PEAK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 57.60 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 57.60 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 54.41 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 54.41 USD
Prix net pour les quantités de 4 pcs - 51.20 USDPrix brut pour les quantités de 4 pcs - 51.20 USD
73 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
BK969 | Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 200÷480°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 200÷480°C
Marque du fabricant: BK969
Fabricant: BAKON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 28.90 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 28.90 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 27.21 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 27.21 USD
Prix net pour les quantités de 12 pcs - 25.50 USDPrix brut pour les quantités de 12 pcs - 25.50 USD
47 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SL20-N | Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 150÷420°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 150÷420°C
Marque du fabricant: SL20-N
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 82.30 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 82.30 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 77.70 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 77.70 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 73.10 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 73.10 USD
17 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks
ZD-8936 | Station: de soudage; Puiss.de la station: 60W; 50÷480°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 60W; 50÷480°C
Marque du fabricant: ZD-8936
Fabricant: SOLDER PEAK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 50.41 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 50.41 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 47.91 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 47.91 USD
Prix net pour les quantités de 4 pcs - 45.41 USDPrix brut pour les quantités de 4 pcs - 45.41 USD
122 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SL30-N | Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 160÷480°C
Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 160÷480°C
Marque du fabricant: SL30-N
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 105.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 105.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 97.50 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 97.50 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 91.71 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 91.71 USD
50 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks
T0053250699N | Station: de soudage; Puiss.de la station: 80W; Puissance: 80W
Station: de soudage; Puiss.de la station: 80W; Puissance: 80W
Marque du fabricant: T0053250699N
Fabricant: WELLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 358.85 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 358.85 USD
30 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SP-90B | Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 100÷500°C; ESD
Station: de soudage; Puiss.de la station: 90W; 100÷500°C; ESD
Marque du fabricant: SP-90B
Fabricant: SOLDER PEAK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 175.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 175.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 164.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 164.00 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT850D | Station: d'air chaud; numérique,avec bouton; 280W; 100÷480°C
Station: d'air chaud; numérique,avec bouton; 280W; 100÷480°C
Marque du fabricant: AT850D
Fabricant: ATTEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 175.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 175.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 165.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 165.00 USD
100 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SL 30ESD-N | Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 160÷480°C; ESD
Station: de soudage; Puiss.de la station: 48W; 160÷480°C; ESD
Marque du fabricant: SL 30ESD-N
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 107.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 107.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 101.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 101.00 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 95.21 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 95.21 USD
57 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks
TV2 | Station: dessoudage; numérique,écran tactile; 200W; 300÷500°C
Station: dessoudage; numérique,écran tactile; 200W; 300÷500°C
Marque du fabricant: TV2
Fabricant: QUICK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 425.96 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 425.96 USD
10 dans l'entrepôt TME