SAVIO
La marque Savio appartient à la société polonaise Elmak Sp. z o.o. z o. o., présente sur le marché de l’électronique grand public depuis 1990. Elmak est un fabricant de télécommandes, d’éclairage LED et de contrôleurs électroniques pour appareils électroménager. L’entreprise a obtenu de nombreux prix et titres, notamment : de « Leader de l’Innovation et du Développement », et compte parmi ses clients des groupes mondiaux d’électroménager, de cosmétiques et d’automobiles. Savio est une marque spécialisée dans la production d’équipements multimédia et de jeu, ainsi que d’accessoires qui répondent aux préférences individuelles des utilisateurs, en leur fournissant des produits haut de gamme tels que : claviers, boîtiers d’ordinateur, écouteurs, remplacement de télécommandes TV, accessoires GSM et câbles d’alimentation. Ils garantissent une excellente qualité et fiabilité dans le domaine des connexions audio, vidéo et données. Chaque nouvel équipement est testé pour garantir sa conformité à toutes les normes de qualité et de sécurité.
L’offre de produits de la marque Savio dans le catalogue TME comprend principalement des accessoires de connexion, à savoir des câbles HDMI, DisplayPort, VGA (y compris les adaptateurs), ainsi que des câbles de transmission USB (également dans les normes USB3.1 et USB C) et divers types de câbles. adaptateurs (lecteurs de cartes SD). Notre assortiment comprend également des câbles d’alimentation fabriqués par le fournisseur (connecteurs réseau, C7, c’est-à-dire « figure 3 » ou « figure 8 » et C13). Les éléments importants de l’offre du fournisseur comprennent également des câbles de connexion pour la construction d’ordinateurs PC, par exemple le câblage d’alimentation et de transmission de la norme SATA.
Le deuxième grand groupe de produits Savio comprend les périphériques et accessoires informatiques. Il s’agit notamment des souris et des claviers (y compris ceux dotés de connecteurs USB C, et dans les dernières générations d’ordinateurs portables, c’est parfois le seul connecteur disponible), mais aussi des équipements audio : haut-parleurs actifs (avec amplificateur), microphones, écouteurs et casques – non seulement filaires, mais également fabriqués à l’aide de la technologie Bluetooth. Nos clients peuvent également acheter des accessoires pour le chargement fournis par Savio (chargeurs de voiture avec prise USB A) ou des supports pour tablettes/ordinateurs portables (utilisés pour le confort et un meilleur refroidissement des appareils. Pour certains, un élément important de l’assortiment du fournisseur sera également être lecteurs externes DVD.