+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 10-03-2021 🕒 6 min de lecture
TME a inclus dans son offre des câbles patch ETHERLINE® LAN CAT.6A de LAPP, qui sont conçus pour les applications où la fiabilité et la sécurité sont les plus importantes. Grâce à une résistance élevée aux interférences électromagnétiques et à des conditions environnementales difficiles, les produits de cette série sont dédiés aux applications industrielles et commerciales exigeantes. Les câbles patch ont été conçus afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, ce qui est confirmé par le certificat prestigieux UL (Underwriters Laboratories).
Découvrez les câbles patch de LAPP
Les câbles patch, également connus sous le nom câbles croisés, câbles réseau Internet ou câbles à paires torsadées, sont des câbles terminés des deux côtés par un avec connecteur RJ45, utilisé pour la transmission de signaux dans les réseaux téléinformatiques. Sur le marché il existe une large gamme de ce type de câbles et pour ces raisons les utilisateurs peuvent avoir des problèmes avec la sélection optimale du produit. À première vue, l'offre des fabricants individuels ne diffère pas considérablement les unes des autres, il est donc facile de ne pas entrer dans les détails techniques et de prendre une décision d'achat uniquement sur la base du prix. Cela peut se venger parce qu’en réalité nous ne pouvons pas surestimer l’impact des câbles utilisés sur la qualité de la connexion. Le choix du bon câblage permet de garantir le bon fonctionnement du réseau et d’éviter les pannes qui risquent d'arrêter le fonctionnement de toute l'entreprise. Ces éléments représentent un petit pourcentage du coût d'investissement, mais une défaillance potentielle entraîne des coûts et des problèmes élevés. Le critère le plus important dans la sélection des câbles doit être la qualité de leur fabrication, qui sera mieux confirmée par des certificats appropriés tels que UL.
En choisissant les câbles, il convient de prendre en compte les exigences de l'application cible et les conditions dans lesquelles ils fonctionneront. Quelles sont les vitesses de réseau souhaitées actuellement, mais aussi dans une perspective d'au moins quelques années ? 100 Mb/s, 1000Mb/s ou 10Gb/s ? Combien d'utilisateurs y aura-t-il ? Les câbles seront-ils posés à l'intérieur ou à l'extérieur ? Quel espace est-il disponible, le câble doit-il être flexible ? Quelles sont les sources potentielles d'interférences ? Sur la base de ces questions et d'autres questions similaires, il est nécessaire d’analyser non seulement les paramètres des câbles, mais également leurs certificats. Par exemple, l'exposition aux interférences électromagnétiques déterminera l'utilisation de blindages spéciaux. Les câbles ETHERLINE® LAN catégorie 6A sont équipés de double blindage avec une feuille d'aluminium laminée, en garantissant de cette manière un transfert de données ininterrompu, même dans les environnements de travail exigeants. La conception des câbles garantit une grande flexibilité et une résistance à la flexion, de sorte qu'ils peuvent être posés dans des espaces restreints. Puisque les câbles patch doivent souvent fonctionner dans diverses conditions environnementales difficiles, la série ETHERLINE® LAN CAT.6A est conçue pour fonctionner dans la plage de température de -20°C do 60°C.
La durée de vie du réseau est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer le type de câblage. Dans la plupart des cas, nous voudrions que le câblage installé soit le plus durable possible et assure des transferts satisfaisants à tout moment. La catégorie des câbles 6A est considérée comme le meilleur choix en termes de rapport qualité/prix. Cette norme garantit une vitesse de transfert de données de 10Gb/s sur une distance allant jusqu'à 100 m, et ce sont des performances suffisantes pour les applications actuelles et futures. Même si l’infrastructure actuelle ne nécessite pas des vitesses de 10 Gbit/s, il faut être conscient qu'à l'avenir, il sera beaucoup plus facile de remplacer les périphériques réseau que le câblage.
Lors de la conception de systèmes industriels, la sécurité des utilisateurs est une priorité. Cela concerne également l'infrastructure réseau. La fiabilité, la durabilité et la qualité des câbles ETHERLINE® LAN cat. 6A ont été confirmées par des tests indépendants réalisés par Underwriters Laboratories, c’est-à-dire par une entreprise mondiale qui étudie et certifie les produits selon les normes de sécurité. Le certificat de sécurité UL signifie que les câbles LAPP répondent aux exigences de sécurité accrues qui sont en vigueur sur les marchés américain et canadien, mais ce qui constitue également possibilité d’entrer sur d'autres marchés étrangers.
Lors de la conception d'un réseau il est nécessaire de faire attention au comportement des câbles utilisés en cas d'incendie. Les matériaux utilisés dans la construction des câbles ETHERLINE® LAN cat.6A garantissent qu’il n’y a aucune émission de gaz nocifs et de fumée dense, et aucune propagation de flamme. La gaine des câbles ETHERLINE® LAN cat. 6A est d'un matériau aux propriétés autoextinguibles, c'est-à-dire ne propagent pas la flamme, conformément à la norme IEC 60332-1-2. Les matériaux des câbles patch ne contiennent pas d'halogènes, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, ils ne dégagent pas de gaz toxiques et corrosifs qui peuvent exposer l’homme à un risque. Ils ne provoquent pas non plus de corrosion des éléments métalliques et des appareils électroniques. Il faut se rappeler que l'empoisonnement par des gaz toxiques ou la destruction des appareils coûteux par corrosion sont souvent les conséquences des incendies qui sont bien plus ressentis que les flammes elles-mêmes. Pour ces raisons, les câbles sans halogène sont recommandés pour une utilisation dans les bâtiments où il y a beaucoup de personnes ou des actifs coûteux, c'est-à-dire dans des usines, des entrepôts, des mines et d'autres installations industrielles, mais également dans des bureaux, des aéroports, des hôpitaux et des hôtels.
Les câbles patch proposés par LAPP sont des câbles confectionnés, équipés en usine d’embouts prêts à être installées. Cela permet une installation rapide dans le système, sans nécessité de connecter le câble avec l’embout et d’utiliser des outils spéciaux ou même une soudure. Une large gamme d'options permet d'adapter au mieux le câble aux exigences de l'application. Les câbles ETHERLINE® LAN cat.6A sont disponibles en longueurs de 0,25 à 30 mètres et en huit couleurs. Jusqu'à récemment, les câbles de catégorie 6 et de catégorie supérieure ne pouvaient pas être utilisés en raison de leur épaisseur et de leur faible flexibilité, ce qui résulte du fait qu'un blindage est nécessaire pour assurer le transfert à 10Gb/s. Heureusement, les fournisseurs écoutent la voix de leurs clients et les nouveaux produits de cette catégorie sont beaucoup plus faciles à installer. Les câbles patch flexibles ETHERLINE® LAN cat. 6A sont conçus pour pouvoir être facilement installés même dans un petit espace.