+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Câbles Bitner dans le catalogue TME

Date de publication: 28-06-2021 🕒 8 min de lecture

landing BITNER

Les câbles, qu'ils soient les câbles de commande ou de puissance, sont un élément indispensable de chaque armoire de commande, appareillage ou installation électrique. Sans câbles, dans de nombreux cas, nous ne serions pas en mesure d'alimenter les appareils, et ceux-ci ne pourraient pas communiquer entre eux et échanger les données de processus nécessaires. Une bonne sélection des câbles est donc très importante et vous permettra d'éviter les temps d'arrêt de la machine ou les pannes d'installation et garantira leur pleine fonctionnalité. Dans cet article nous présenterons la section des câbles proposés par la société Bitner.

Câbles de commande BiTOne

Les câbles de commande BiTOne sont des câbles de montage monoconducteurs isolés, conçus pour fonctionner avec des tensions de 300/500V et 450/750V. Ils peuvent être utilisés lors de la création de connexions électriques dans des armoires de commande ou de puissance. De plus, ils peuvent être utilisés dans les circuits de commande et de signalisation de nombreux appareils ou machines. Ils sont fabriqués précisément et seules matières premières de haute qualité ont été utilisées pour leur production. De nombreux contrôles de qualité après chaque étape de production garantissent que les câbles BiTOne sont fiables et résistent aux conditions industrielles exigeantes. La couleur appropriée des câbles facilite la création d'installations et améliore le fonctionnement et le service. Bitner propose des câbles BiTOne dans une large gamme de couleurs . En plus des couleurs standards, il est possible de réaliser l'isolant dans une couleur selon la demande du client.

 

Câble BiTOne BITNER-IG2000.05

Découvrez l’offre de câbles BiTOne

Câbles BiT 1000 Solar pour photovoltaïque

Câble BiT 1000 Solar BITNER-S68201

Ces dernières années, nous avons pu observer le développement rapide de la technologie photovoltaïque. Lors de la création d'une installation photovoltaïque, en plus de la sélection appropriée de modules photovoltaïques ou d’onduleurs, une attention particulière doit être portée à la sélection de câbles appropriés qui relieront l'ensemble de l'installation. Pour ces tâches, le câble BiT 1000 Solar, c'est-à-dire un câble d'alimentation 1,0/1,0kV dédié aux installations photovoltaïques, est parfait. Il est destiné pour établir des connexions entre les modules photovoltaïques et l'ensemble de la chaîne de modules. Il permet également de connecter une chaîne de modules avec un convertisseur de fréquence.

Le câble est très résistant aux rayons UV et aux conditions climatiques difficiles. Grâce à cela, il peut être utilisé avec succès aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Parmi d'autres avantages des câbles BiT 1000 Solar il y a sans aucun doute la résistance à la propagation de la flamme et la résistance accrue à l'huile. L'utilisation du câble BiT 1000 Solar est un investissement dans l'avenir car il a une durée de vie prévue d'au moins 25 ans. Grâce aux caractéristiques ci-dessus le câble est adapté à une utilisation à la fois sur les panneaux de toit des bâtiments et dans de grandes centrales solaires.

Découvrez l’offre des câbles BiT 1000 Solar proposée TME

Câbles BiTprotect

Les systèmes électriques sont sans aucun doute les plus importants dans toute installation industrielle. Ce n'est pas différent avec les systèmes d'alarme. Pour leur bonne manipulation, il vaut la peine d'utiliser des câbles dédiés. Le BiTprotect câble de télécommunication est parfaitement pour cette tâche. Il peut être utilisé pour créer des connexions internes basse tension, pour installer des interphones et des appareils électriques. Le câble est destiné à une utilisation en intérieur. Il est également résistant à la propagation des flammes. En choisissant BiTprotect nous pouvons être sûrs que le câble a été fabriqué avec le plus grand soin et que pour sa fabrication des matières premières de la plus haute qualité ont été utilisées.

Câble BiTprotect BITNER-LA0052

Câbles BiTprotect w TME

Câbles pour transmission de données de Bitner

Comment gérer efficacement des immeubles de bureaux, des installations industrielles, des équipements publics ou simplement des maisons unifamiliales ? Ces questions se sont trouvées à la base de la création d'un système de gestion du bâtiment BMS (ang. Building Management System). Le but de ce système est de contrôler efficacement les installations d'un bâtiment spécifique en garantissant toujours que chaque utilisateur puisse utiliser ses possibilités de la manière la plus confortable et la plus sûre. La mise en place d'un tel système nécessite l'utilisation de câbles appropriés qui relieront tous les éléments qui composent le bâtiment.

 

Câble coaxial BITNER-LF0508

De nos jours, on ne peut pas imaginer que le bâtiment n'ait pas accès à Internet. À cette fin, nous pouvons utiliser câbles de signal BiTLAN. Les câbles de cette série sont constitués d'une ou plusieurs paires de conducteurs torsadés ensemble. Ce traitement vise à éliminer les interférences électromagnétiques et les interférences mutuelles, c'est-à-dire diaphonie. Les paires torsadées ainsi réalisées sont utilisées pour la transmission de données dans les lignes de télécommunications, les réseaux informatiques, ainsi que dans les réseaux de téléphonie analogique et Ethernet. La société Bitner propose une large gamme de câbles de signaux, blindés et non blindés. Ils sont disponibles dans différentes catégories, allant de la cat.5e à la cat.7A LSOH. Chacune des catégories vous permet de travailler dans des réseaux avec des spectres de fréquences différents. Nous vous recommandons de lire le catalogue de câbles BiTLAN pour choisir le câble adapté à vos besoins.

Il est important de garantir l’accès au réseau de télévision est important dans les immeubles résidentiels. Pour pouvoir regarder des films ou des séries préférés sans aucun problème, cela vaut la peine d'utiliser des câbles BiTSAT. Ces câbles permettent la transmission de signaux haute fréquence utilisés dans les installations de télévision terrestre, par câble ou par satellite.

Câbles coaxiaux BiTSAT proposés par TME

Câbles multiconducteurs de Bitner

Les convertisseurs de fréquence, couramment appelés onduleurs, sont de plus en plus populaires. Afin de garantir un fonctionnement sans défaillance et une utilisation correcte de notre application, une attention particulière doit être portée au choix des câbles appropriés. C'est là que les câbles BiTservo, c'est-à-dire des câbles spécialement dédiés à travailler avec des convertisseurs, sont utiles. Cela nous permet d'alimenter l'onduleur tout en maintenant une compatibilité électromagnétique CEM complète. Les câbles BiTservo peuvent être utilisés pour une installation permanente, pour créer des connexions mobiles dans des appareils industriels, des lignes technologiques, ainsi que des machines fonctionnant dans des environnements secs ou humides.

Câble BiTservo BITNER-IP0050

Câbles BiTservo proposés par TME

Câble BiT 500 BLACK FR BITNER-SB1831

 

En recherchant des câbles de commande multiconducteurs éprouvés, il vaut la peine de choisir des câbles de la série BiT 500. Ils répondent non seulement à toutes les exigences de qualité les plus élevées, mais offrent également une plage de température de fonctionnement étendue (de -40°C à 80°C) et une flexibilité accrue. Le montage et la pose faciles constituent un avantage supplémentaire des câbles BiT 500 de Bitner de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans presque toutes les installations industrielles.

Câbles de la série BiT 500 proposés par TME

Dans les applications particulièrement exigeantes, il vaut la peine de profiter des câbles de la série BiT100 Power. Il s'agit d'une solution innovante qui combine les caractéristiques des câbles d'alimentation et de commande. Une grande flexibilité, une facilité d'installation et une capacité de charge accrue ne sont que les principaux avantages de ce câble. Il peut être facilement installé dans les chemins de câbles et les échelles à câbles, ainsi que dans les goulottes de câbles, en outre, il peut être utilisé dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à une résistance accrue aux mauvaises conditions météorologiques, il peut également être utilisé à l'extérieur, sans l'utilisation de protections supplémentaires.

Câble BiT 1000 Solar BITNER-S68201.05

Câbles de la série BiT100 proposés par TME

Câbles audio-vidéo de Bitner

Câble pour haut-parleur BITNER-LP0052

En ce qui concerne les applications où la qualité de la transmission du signal constitue le problème le plus important, il vaut la peine de profiter des câbles de la série BiTsound. Des paramètres électriques élevés, une résistance mécanique élevée et une flexibilité font de ces câbles une transmission de signal fiable et parfaite, même dans les conditions les plus difficiles. Les câbles BiTsound peuvent être utilisés dans une installation sonore ou lumineuse et ils vont fournir un jeu de lumière unique et un son parfait sur presque chaque scène.

Câbles BiTsound proposés par TME

La société Bitner propose une très large gamme de câbles pour diverses tâches. À partir des câbles d'alimentation et de commande pour une utilisation dans un environnement industriel jusqu’aux câbles qui garantissent une expérience inoubliable lorsque nous regardons la télévision ou nous écoutons de la musique à la maison.

VOIR AUSSI