+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 13-04-2023 🕒 6 min de lecture
Il est naturel qu’en entrant dans les bâtiments publics en hiver, nous sentons la chaleur. Après tout, les centres commerciaux, les écoles, les immeubles de bureaux, les musées et les bureaux sont chauffés et connectés au système HVAC. Cette abréviation aux consonances mystérieuses est un acronyme court pour les mots – chauffage (H-heating), ventilation (V-Ventilation) et climatisation (AC – Air Conditioning). En Pologne, vous pouvez également rencontrer l’abréviation COWiG, formée des mots « ciepłownictwo, ogrzewanie, wentylacja i gazownictwo » (chauffage, ventilation et industrie du gaz), en France – CVC – chauffage, ventilation, climatisation. Quels que soient les termes que nous utilisons, leur signification est identique et ils recouvrent les technologies chargées de créer et de maintenir des conditions de travail et de repos confortables dans les bâtiments. En d’autres termes, ces systèmes sont chargés de surveiller et d’ajuster les conditions environnementales afin que chaque pièce soit toujours à la bonne température et humidité, et que l’air soit toujours frais. De plus, il convient de savoir que le maintien de bonnes conditions affecte également de manière optimale l’état physique du bâtiment lui-même. Le système peut, par exemple, réduire l’humidité et la température lors d’une absence prolongée de ses utilisateurs. Les bâtiments conçus selon les principes HVAC peuvent être refroidis ou chauffés aussi bien en hiver qu’en été, tout en veillant à l’alimentation et à la filtration de l’air propre puisé à l’intérieur. Il convient également de rappeler qu’une bonne gestion des appareils HVAC se traduit par une optimisation des coûts de consommation d’électricité.
Modules SIMCom dans l’offre de TME
Les éléments exécutifs des systèmes HVAC sont des dispositifs tels que des centrales de traitement d’air, des radiateurs, des ventilateurs, des pompes à chaleur ou des radiateurs infrarouges. Leur fonctionnement est géré par des contrôleurs appropriés sur la base de données collectées par des capteurs de conditions environnementales situés dans la zone. Lors de la conception d’un système HVAC dans un petit bâtiment, il est possible d’envisager une connexion filaire de tous les appareils, mais à mesure que le système se développe, ce type de solution devient assez problématique. Une bien meilleure option est la communication sans fil et les solutions IoT. L’un des types de communication qui peut être utilisé pour connecter des appareils dans le système HVAC est la transmission radio LTE, connue assez communément de tous les appareils qui peuvent se connecter à Internet. Afin d’adapter les appareils HVAC aux solutions modernes, il est possible d’utiliser des modules LTE prêts à l’emploi produits par SIMCom. Ils garantissent non seulement une connectivité fiable et un support de transmission de données, mais facilitent également la transformation intelligente de l’ancien système HVAC.
SIM7600X est une famille de modules prenant en charge la transmission de données sans fil LTE. Les circuits sont basés sur une puce Qualcomm et sont destinés au marché mondial de sorte qu’ils prennent en charge plusieurs modes de communication sans fil avec une vitesse maximale de 10 Mbps downlink et 5 Mbps uplink.
Parmi leurs caractéristiques les plus importantes il y a :
*Conception compacte, grâce à laquelle ils peuvent être facilement mis en œuvre dans vos propres solutions,
La série A7672E est le deuxième type de modules produits par SIMCom. Ce sont des appareils LTE légèrement plus avancés, dont la vitesse de transmission maximale en liaison descendante est de 10 Mbps et la liaison montante jusqu’à 5 Mbps. Ces modules sont également de petite taille, de sorte qu’un ingénieur peut facilement les ajouter à sa propre conception. De plus, ils se caractérisent par :
Les modules SIMCom LTE prennent en charge le réseau LTE existant et se caractérisent par des performances sans fil fiables. Les capteurs équipés de modules SIMCom LTE prennent en charge la surveillance en temps réel de l’état de fonctionnement des appareils HVAC. Ces données peuvent être téléchargées sur une plate-forme de cloud et affichées dans des graphiques et des métriques basés sur l’analyse, donnant aux gestionnaires d’immeubles une compréhension plus intuitive de l’état actuel du système. Les résidents ou les employés de l’immeuble de bureaux peuvent également accéder aux données à partir, par exemple, d’un téléphone portable.
Grâce à la multitude d’interfaces externes, le module SIMCom est compatible avec différents types de capteurs pris en charge par les systèmes HVAC afin d’ajuster automatiquement la température, l’humidité, la qualité de l’air et d’autres paramètres.
Par exemple, un capteur de température qui en est équipé peut envoyer la température ambiante actuelle à une base de données, à partir de laquelle les enregistrements sont analysés en temps réel. Lorsqu’il est combiné à l’analyse des données historiques de fonctionnement de l’unité de traitement d’air, des données météorologiques externes, des caractéristiques du bâtiment et d’autres références, il peut réaliser un contrôle automatique précis de la température intérieure.
Les données du capteur de qualité de l’air peuvent également être transmises à la base de données via le réseau LTE. Et le système peut ajuster automatiquement le volume d’air frais entrant par rapport à la valeur définie, de sorte que la qualité de l’air intérieur soit toujours maintenue au bon niveau. La possibilité de livraison immédiate des données par le module SIMCom LTE permet aux actionneurs du système HVAC de réagir presque immédiatement aux besoins des utilisateurs.
De plus en plus souvent, les fermes photovoltaïques peuvent également être équipées de modules SIMCom permettant une communication sans fil. Au niveau d’un tel module, il est possible de gérer et de surveiller facilement les systèmes qui font partie de l’ensemble de l’installation. Un avantage supplémentaire des modules LTE sans fil est leur portée. Les fermes solaires sont assez souvent situées à de grandes distances des autres bâtiments ce qui rend leur gestion problématique, mais le réseau radio LTE résout ce problème.
Les modules SIMCom, en plus d’envoyer des données sur les conditions environnementales, peuvent également envoyer des informations sur l’état de fonctionnement actionneurs HVAC au système. En analysant ces données, le système peut prévoir les pannes, grâce auxquelles il est possible d’éviter des temps d’arrêt coûteux et d’assurer un fonctionnement long et stable du système HVAC.
Le fonctionnement continu d’une installation importante nécessite de grandes quantités d’énergie. Par conséquent, il vaut la peine de rechercher des moyens d’augmenter l’efficacité, par exemple en mettant en œuvre un système de surveillance intelligent. En collectant des données environnementales et historiques ainsi que les préférences des utilisateurs, le système de gestion peut ajuster de manière proactive le fonctionnement des appareils pour réduire au maximum la consommation d’électricité.