+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

BASiC Semiconductor dans le catalogue TM

Date de publication: 05-09-2024 🕒 4 min de lecture

La technologie du carbure de silicium jouit d’une grande reconnaissance parmi les fabricants d’appareils électroniques. Récemment, des produits d’une marque spécialisée dans la production de composants semi-conducteurs à base de SiC sont arrivés dans nos entrepôts.

Il existe une concurrence féroce entre les fabricants de composants électroniques sur le marché chinois en constante expansion. C’est pourquoi nous rencontrons de plus en plus de nouveaux fournisseurs d’Asie de l’Est qui proposent leurs produits, mais ne peuvent pas toujours se vanter d’une longue histoire d’entreprise, mesurée en décennies. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il s’agit de marques éphémères fondées sur un manque d’expérience. Le meilleur exemple en est la société BASiC Semiconductor, un fournisseur relativement jeune de semi-conducteurs à base de carbure de silicium. La société dispose déjà non seulement d’un vaste portefeuille, mais également d’une impressionnante équipe de recherche. Le département de recherche et développement (R&D) de BASiC est un groupe de spécialistes formés dans des universités aux États-Unis, au Japon et en Chine. De plus, le fabricant collabore avec des universités et autres institutions scientifiques. Ceci et une concentration stricte sur les semi-conducteurs WBG (Wide-Band-Gap) font de BASiC Semiconductor l’un des fournisseurs d’électronique chinois les plus spécialisés.

Par conséquent, nous sommes heureux de vous informer que les produits BASiC Semiconductor sont désormais disponibles dans le catalogue TME et que beaucoup d’entre eux peuvent être achetés directement depuis nos entrepôts. Nous présentons ci-dessous l’offre et les caractéristiques transversales des solutions disponibles.

Offre de BASiC Semiconductor

Technologie SiC dans le domaine de semi-conducteurs

Grâce au carbure de silicium (SiC, silicone carbide) il est devenu possible de produire des composants aux paramètres électriques exceptionnels. Le SiC utilisé dans les semi-conducteurs permet d’obtenir une bande interdite trois fois plus large que celle du silicium (d’où le nom WBG, Wide-Band-Gap), et donc une intensité de claquage du champ électrique bien plus élevée. Les connecteurs fabriqués à partir de celui-ci peuvent supporter des tensions élevées (même plusieurs kV). En même temps, ils ont une très faible résistance de conduction (contribuant à réduire les pertes d’énergie et à limiter la chaleur générée).

Compte tenu des caractéristiques ci-dessus, les composants fabriqués en technologie SiC sont utilisés dans les circuits dans le domaine de l’énergie (en particulier des sources renouvelables), du contrôle des courants élevés (entraînements de machines et de véhicules), des contrôleurs d’éclairage, de l’automatisation, des appareils industriels, des modules à transistors et bien d’autres produits connexes. Ces applications se reflètent dans l’offre de produits BASiC Semiconductor.

Aperçu des solutions de la marque BASiC

La principale offre de produits de BASiC Semiconductors comprend des composants électroniques de base dans le domaine des semi-conducteurs : diodes et transistors. Plus précisément, il s’agit de diodes de redressement et diodes Schottky avec une tension inverse de jusqu’à 1,2 kV et un courant direct maximum allant jusqu’à 60 A (modèles sélectionnés). A noter que l’intensité des impulsions tolérées par les éléments peut atteindre jusqu’à 340 A. Les produits sont disponibles en versions simples et doubles et enfermés dans des boîtiers au format typique TO-220 ou TO-247. Les transistors BASiC ont une structure similaire, mais sont adaptés pour contrôler des courants allant jusqu’à 75 A (le courant circulant vers le collecteur des modèles IGBT les plus élevés). Il convient également de souligner que ces composants se caractérisent également par un temps de commutation court (min. 54 ns).

La gamme BASiC Semicondutor du catalogue TME est complétée par deux types de circuits intégrés : PMIC et pilote de grille. Les premiers sont des régulateurs de tension (power management integrated circuit) basés sur des générateurs de signaux PWM fonctionnant à une fréquence de 500 kHz et fournissant des courants jusqu’à 1 A. Les contrôleurs sont fabriqués en versions 1 et 2 portes, destinées au contrôle de charges utilisant des courants -6…4 A, -5…5 A ou 0…10 A, elles peuvent donc être utilisées dans diverses applications, par exemple pour contrôler le fonctionnement de moteurs ou actionneurs assurant la séparation des circuits. De plus, il s’agit d’éléments enfermés dans des boîtiers SMD (SOP et SOW), ce qui permet une miniaturisation importante de circuits entiers.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

VOIR AUSSI