+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Afficheurs OLED Raystar Optronics

Date de publication: 03-08-2026 🕒 5 min de lecture

L'écran est l'un des éléments fondamentaux des interfaces permettant à l'homme de communiquer avec la machine. Ce sont eux qui sont responsables de la présentation des informations les plus importantes sur l'état de l'appareil, les réglages actuels ou les messages liés à leur fonctionnement. Dans de nombreuses applications industrielles et techniques, il ne suffit cependant pas que l'écran fonctionne simplement. Sa lisibilité, sa fiabilité, sa faible consommation d'énergie et la simplicité avec laquelle il peut être intégré aux systèmes existants sont importantes.

Raystar Optronics chez TME

L'avantage de l'OLED sur le LCD

Pendant des années, la technologie dominante était les écrans LCD classiques. Ils sont bien connus des concepteurs électroniques et des utilisateurs. Cependant, avec le développement des appareils de mesure, de l'automatisation, des systèmes de contrôle et des équipements mobiles, les solutions OLED ont commencé à être de plus en plus utilisées. Cette technologie possède plusieurs caractéristiques qui sont particulièrement importantes du point de vue du client et du concepteur. Avant tout, les pixels de l'écran OLED émettent leur propre lumière, donc ces modules ne nécessitent pas d'éclairage supplémentaire. Cela se traduit également par un contraste élevé et une très bonne lisibilité. En pratique, cela signifie que les écrans OLED fonctionnent bien partout où les informations doivent être visibles « immédiatement ». Un simple coup d'œil suffit pour savoir ce que l'appareil électronique veut nous transmettre. Cela concerne notamment les panneaux opérateurs, les appareils de mesure, les dispositifs médicaux ou les systèmes d'automatisation des bâtiments.

L'un des fabricants d'écrans OLED disponibles chez TME est Raystar Optronics. Cette entreprise se spécialise dans la production de modules d'affichage destinés aux appareils industriels et grand public. Son portefeuille comprend des écrans alphanumériques simples, mais aussi des modules graphiques plus élaborés, y compris des versions équipées d'un écran tactile.

Portfolio de Raystar Optronics

L'offre de Raystar comprend à la fois des écrans alphanumériques et graphiques. Les premiers sont un bon choix partout où l'on doit principalement afficher du texte, des valeurs numériques ou des messages simples. Ils peuvent avec succès remplacer les modules de caractères LCD classiques, tout en conservant une logique similaire de présentation des informations, mais en offrant en même temps les avantages de la technologie OLED. Importamment, les constructions alphanumériques prennent en charge de nombreux ensembles de caractères et de langues, y compris l'anglais, le japonais et le cyrillique. Cela est important pour les appareils destinés à différents marchés ou utilisés dans un environnement international.

Écrans alphanumériques

Les modules graphiques offrent plus de liberté dans la présentation des informations. Au lieu de se limiter à des caractères dans un agencement spécifique de lignes et de colonnes, le concepteur peut afficher des symboles, des pictogrammes, des graphiques, des barres de progression, des icônes d'avertissement ou des images plus élaborées conçues pour des applications spécifiques. Ce type de solution conviendra aux appareils plus avancés : appareils de mesure multifonctionnels, panneaux de contrôle, systèmes de contrôle, dispositifs médicaux ainsi que l'automatisation domestique et industrielle.

Module d'affichage alphanumérique OLED Raystar avec deux lignes de texte « RAYSTAR‑OLED » et « REC001602A », avec des connexions pour montage THT.

Écran disponible en jaune, blanc, rouge, bleu et vert.

L'offre d'écrans OLED de Raystar Optronics comprend de nombreux variants de construction, permettant ainsi de choisir le module non seulement en fonction de la taille ou de la résolution, mais aussi du mode de montage et de l'intégration avec l'électronique. Disponibles sont notamment les versions COG, COF, COG+FPC et COG+FPC+PCB. Cette diversité est particulièrement utile lorsque l'appareil est conçu pour un boîtier spécifique, un panneau frontal ou des exigences de montage imposées à l'avance. Les besoins d'un fabricant de mesureurs manuels mobiles, d'un concepteur de contrôleur monté dans un armoire de contrôle, et d'un constructeur de panneau opérateur pour une machine industrielle seront différents.

Écrans graphiques

Avantages de la technologie OLED de Raystar Optronics

L'un des principaux avantages des écrans OLED est une très bonne lisibilité. Un contraste élevé rend les informations présentées claires, et l'absence d'éclairage classique permet d'obtenir un noir profond. Cela est particulièrement important dans les équipements fonctionnant dans des conditions d'éclairage variables, par exemple dans les usines de production, les laboratoires mobiles ou les véhicules. Il convient également de mentionner les angles de vision. L'opérateur de machine ou le technicien de maintenance ne regarde pas toujours l'écran parfaitement de face. Dans le cas de panneaux montés à un angle, d'appareils portables ou de modules placés dans un système plus grand, une bonne visibilité améliore considérablement le confort et la sécurité du travail.

Écran graphique OLED Raystar avec une résolution de 128×64 pixels et une bande flexible FPC pour l'intégration avec une carte PCB.

Écran graphique avec une résolution de 128x64.

Les écrans Raystar prennent en charge les interfaces de communication populaires, telles que 6800, 8080, I2C et SPI. Les méthodes de transmission de données parallèles, telles que 6800 et 8080, peuvent être utilisées partout où la compatibilité avec les solutions précédentes est requise. D'autre part, I2C et SPI sont extrêmement populaires dans les systèmes de microprocesseurs modernes, car ils permettent de réduire le nombre de lignes de signal et de simplifier la conception de la carte PCB.

Module d'affichage graphique OLED avec un panneau tactile capacitif, présentant une interface de contrôle de climatisation avec une température de 24°C et des icônes de fonction.

Écran avec panneau tactile.

La faible consommation d'énergie est une autre caractéristique importante dans les applications modernes. Dans les dispositifs alimentés par batterie, les mesureurs portables, les modules de mesure sans fil ou les systèmes IoT, chaque milliampère supplémentaire affecte la durée de fonctionnement de l'appareil. Les écrans OLED, grâce à l'émission de lumière directement par les pixels et l'absence d'éclairage externe, sont extrêmement utiles dans ce type d'équipement.

Les modules OLED dans le catalogue TME sont disponibles dans différentes couleurs, y compris blanc, jaune, vert, bleu et rouge. Ils diffèrent également par leurs dimensions, leur résolution, leur disposition des caractères, leur tension d'alimentation et leur configuration des broches. Lors de la conception de l'appareil final, il est important de choisir correctement l'écran pour éviter des modifications ultérieures qui prendraient du temps.

Il arrive que l'écran ne soit pas seulement un élément d'information, mais aussi une partie de l'interface utilisateur complète. Il convient donc de mentionner que Raystar propose des versions d'écrans OLED équipées d'un panneau tactile capacitif. Ce type de modules peut être particulièrement utile dans des dispositifs compacts où l'espace limité sur le panneau avant rend difficile l'utilisation de boutons mécaniques classiques. Cela simplifie la construction et réduit le nombre d'éléments sujets à l'usure. Selon le logiciel préparé, le même écran peut gérer différents menus, modes de fonctionnement, messages de service ou vues par défaut adaptées à un utilisateur spécifique. Cela est particulièrement important dans les équipements industriels modernes, qui doivent de plus en plus combiner la simplicité d'utilisation avec une fonctionnalité étendue.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

rightColumnPicture rightColumnPicture

VOIR AUSSI