+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Comment ajouter un écran tactile à un Raspberry Pi

Date de publication: 22-05-2026 🕒 8 min de lecture

Matériel nécessaire :

Projet Pocket PC – RaspberryPi et écran tactile #raspberrypi #diy #electronics #engineering

1. Introduction

Raspberry Pi 3B+ est un ordinateur monocarte puissant pouvant être connecté à divers écrans. Une option populaire est l'écran Waveshare HDMI 4 pouces, qui dispose d'un panneau tactile résistif alimenté par un contrôleur tactile XPT2046.

Cet article vous guidera dans la configuration de l'écran et vous fournira quelques détails techniques sur le matériel.

2. Présentation technique de l'écran tactile

L'écran HDMI Waveshare 4 pouces est un écran compact avec une résolution de 800x480, conçu pour le Raspberry Pi.

Vue arrière de la carte d'écran HDMI Waveshare 4 pouces montrant le port HDMI, les connecteurs et les composants du contrôleur tactile.

Il se connecte via HDMI pour la sortie vidéo et utilise SPI pour la fonction tactile.

L'écran prend en charge un panneau tactile résistif contrôlé par le XPT2046, qui détecte la pression tactile et la convertit en coordonnées numériques. L'écran tactile est composé de deux couches conductrices qui génèrent des variations de tension lors du contact. Ces signaux sont traités et envoyés au Raspberry Pi pour l'interaction.

L'écran peut être alimenté via le port USB ou les broches GPIO du Raspberry Pi. Avec une installation correcte des pilotes et une calibration, il offre des images claires ainsi qu'une saisie tactile réactive et précise pour diverses applications.

3. Assemblage

Fixez les 4 petits piliers verticaux à l'arrière du PCB.

Face avant du PCB de l'écran HDMI 4 pouces avec trous de fixation et contrôleur tactile étiqueté.

Carte LCD avec entretoises métalliques installées dans les quatre trous de fixation.

Fixation du module LCD aux entretoises avec un tournevis pendant l'assemblage.

Ensuite, prenez le Raspberry Pi 3B+ et fixez le module d'affichage dessus. Assurez-vous que les broches de l'écran tactile s'alignent parfaitement avec les broches du Raspberry Pi.

Carte Raspberry Pi avec ports USB, Ethernet et connecteur GPIO visibles.

Écran Waveshare monté sur la carte Raspberry Pi, formant un assemblage empilé.

Insérez une carte SD avec n'importe quel système d'exploitation de bureau Raspberry Pi de votre choix.

Raspberry Pi assemblé et module d'affichage avec carte microSD insérée.

Prenez le connecteur HDMI fourni avec l’écran Waveshare (ou l’adaptateur micro-HDMI vers HDMI-A) et utilisez-le pour connecter l’écran au Raspberry Pi.

Adaptateur HDMI inclus utilisé pour connecter l'écran au Raspberry Pi.

Connexion de l'adaptateur HDMI entre le Raspberry Pi et le module LCD.

Connectez soit le Raspberry Pi soit le module d'affichage à une alimentation. Il est préférable d'utiliser l'alimentation originale fournie avec le Raspberry Pi afin d'éviter d'éventuels problèmes.

Écran tactile Raspberry Pi allumé affichant le bureau.

Comment configurer l'écran tactile Waveshare pour #raspberrypi #electronics #engineering #project

Construire une animation de bureau avec le RaspberryPi #diy #electronics #engineering #raspberrypi

4. Boîtier imprimé en 3D

Impression 3D d'un boîtier pour le projet d'écran RaspberryPi #electronics #engineering #3dprint #diy

Voici un boîtier imprimé en 3D adapté que vous pouvez utiliser pour cette configuration.
Vous pouvez trouver le lien vers les fichiers STL ici : LINK

Boîtier imprimé en 3D conçu pour contenir l'écran LCD 4 pouces et l'assemblage Raspberry Pi.

L'assemblage est assez simple. Insérez simplement le module d'affichage dans le cadre. Ensuite, branchez le Raspberry Pi et connectez les deux.

Voilà, vous êtes prêt à utiliser le Raspberry Pi avec un écran tactile !

Buse d'imprimante 3D imprimant le boîtier pour l'écran tactile du Raspberry Pi.

Raspberry Pi et module LCD HDMI installés à l'intérieur du boîtier imprimé en 3D.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI