+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Non, dans la pratique, il n'est pas possible d'augmenter la mémoire vive du Raspberry Pi. Le module de mémoire est intégré de manière permanente dans le circuit intégré et il est très difficile et risqué de le remplacer.
Dans les ordinateurs de bureau, la RAM est généralement montée sous la forme de modules remplaçables qui peuvent être facilement mis à niveau. Sur le Raspberry Pi, la situation est complètement différente. La mémoire vive est soudée directement à la puce principale (SoC) à l'aide de la technologie System-in-Package (SiP). Cela signifie que la puce de mémoire et le processeur forment une unité unique et inséparable. Cette solution permet de réduire la taille de l'appareil, de diminuer les coûts de fabrication et d'améliorer l'efficacité énergétique, mais elle élimine la possibilité de mises à niveau ultérieures. Il n'y a pas d'emplacement de mémoire vive pouvant être complété par un os supplémentaire, comme c'est le cas dans les ordinateurs classiques.
En théorie, il est possible de remplacer la puce de RAM par une autre, par exemple de passer de 1 Go à 8 Go, en supprimant la puce d'origine et en en soudant une nouvelle. Il s'agit toutefois d'une opération extrêmement difficile qui nécessite un équipement professionnel pour ce que l'on appelle le "reballing". toutefois, il s'agit d'une opération extrêmement difficile qui nécessite un équipement professionnel pour ce que l'on appelle le "reballing", c'est-à-dire la reformation des connexions à bille et à douille dans les puces BGA (Ball Grid Array, réseau à billes). Une telle opération dépasse les capacités d'un utilisateur ordinaire et comporte un risque très élevé d'endommagement permanent de la carte mère. Il n'est donc pas recommandé, même pour les amateurs expérimentés. Il y a eu quelques tentatives réussies de modification dans la communauté des passionnés d'électronique, mais il s'agit plus d'expériences d'ingénierie que de solutions pratiques. En outre, les puces de mémoire vive de plus grande capacité doivent être entièrement compatibles avec le contrôleur de mémoire du processeur, ce qui pose un autre problème.
Le Raspberry Pi 5 est disponible avec 2, 4, 8 ou 16 Go de mémoire vive (norme LPDDR4X). Les modèles antérieurs étaient également disponibles avec des capacités de mémoire plus petites - 512 Mo et 1 Go de RAM. Il est recommandé de choisir la variante appropriée dès l'achat, car il n'est pas possible d'augmenter la mémoire ultérieurement. Il convient également de mentionner que le choix d'une plus grande quantité de mémoire vive ne se traduit pas toujours par une amélioration notable des performances dans l'utilisation quotidienne. Si le Raspberry Pi doit être utilisé comme un simple ordinateur pour l'internet, l'apprentissage de la programmation ou le contrôle d'appareils, 4 Go de RAM suffiront dans la plupart des cas. Plus de mémoire est utile pour les applications serveur, le traitement multimédia ou la virtualisation.
Certaines applications vous permettent de contourner partiellement les limitations de la mémoire vive en utilisant un fichier d'échange (swap) sur le disque. Toutefois, cette méthode n'augmente pas la quantité physique de mémoire Cartes et est associée à des performances limitées, ainsi qu'à une consommation intensive de médias (notamment en cas d'utilisation d'une carte microSD). De même, l'utilisation d'accélérateurs externes (par exemple pour l'apprentissage automatique) via le connecteur PCIe du Raspberry Pi 5 n'a aucun impact sur la mémoire vive. Ils prennent en charge le traitement des données, mais n'ajoutent pas de mémoire système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.