+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Raspberry Pi utilise un système d'exploitation appelé Raspberry Pi OS, qui est une version spécialement adaptée de Linux.
Raspberry Pi OS (anciennement appelé Raspbian) est le système d'exploitation officiel développé par la Fondation Raspberry Pi. Il est basé sur Debian, l'une des distributions Linux les plus populaires, connue pour sa grande stabilité et sa nature ouverte. Raspberry Pi OS comprend un ensemble d'outils adaptés à l'éducation, à la programmation et à l'utilisation quotidienne. Le système offre un environnement graphique (bureau) complet, léger et optimisé, ainsi qu'un ensemble d'applications préinstallées telles que le navigateur web Chromium, la suite bureautique LibreOffice, des outils de développement (par exemple Python et l'IDE Thonny) et l'accès à un terminal et à un gestionnaire de fichiers. Dans les dernières versions du système d'exploitation Raspberry Pi, le serveur graphique par défaut est devenu Wayland, en remplacement de l'ancien X11. Ce changement améliore la sécurité et la modernité du système, mais peut également causer des problèmes avec les anciennes applications qui ne sont pas encore adaptées au nouvel environnement graphique.
Bien que le Raspberry Pi OS soit le plus couramment utilisé, de nombreux autres systèmes d'exploitation peuvent être installés sur le Raspberry Pi, en fonction de vos besoins. Un choix populaire est Ubuntu, disponible en version bureau et serveur. Ubuntu offre un environnement plus polyvalent et une interface familière aux utilisateurs habitués aux systèmes de type Linux. Pour les applications multimédias, il y a LibreELEC, qui transforme le Raspberry Pi en un véritable centre de divertissement à domicile, avec la possibilité de lire des vidéos haute définition et de diffuser du contenu en continu à partir du web. Les utilisateurs à la recherche d'un système semblable à Windows peuvent essayer Twister OS, qui combine un environnement de bureau semblable à Windows avec une base Linux. Il s'agit d'une solution conviviale pour les personnes qui découvrent le Raspberry Pi mais qui souhaitent conserver une interface familière.
Microsoft ne fournit pas de version complète de Windows pour le Raspberry Pi. Il est possible d'exécuter une version spéciale appelée Windows 10 IoT Core, mais elle n'offre pas d'environnement de bureau complet. Elle est principalement destinée aux développeurs d'appareils de l'Internet des objets (IoT), plutôt qu'à une utilisation de bureau quotidienne. Grâce à la communauté des passionnés, il est possible d'exécuter Windows 10 ou 11 sur une version ARM64 sur un Raspberry Pi, mais ces installations présentent de sérieuses limitations. Il manque notamment des Contrôles graphiques adaptés, ce qui empêche l'interface de fonctionner de manière fluide. Le système fonctionne lentement et son utilisation est plus expérimentale que pratique.
Pour que le Raspberry Pi fonctionne, le système d'exploitation doit être installé sur une carte microSD ou un SSD externe. Pour ce faire, l'outil officiel Raspberry Pi Imager peut être utilisé pour télécharger facilement le Raspberry Pi OS ou tout autre système de votre choix. Une fois le support branché et l'appareil démarré, le Raspberry Pi commence à fonctionner exactement comme un ordinateur classique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.