+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Oui, vous pouvez exécuter Windows sur le Raspberry Pi, mais pas la version standard, seulement des variantes spéciales limitées, avec de nombreuses mises en garde sur les performances et la compatibilité.
Microsoft a préparé une édition spéciale de Windows dédiée aux appareils embarqués et à l'Internet des objets - Windows 10 IoT Core. Il s'agit d'un environnement système léger sans bureau classique, créé pour prendre en charge une seule tâche ou application - par exemple le contrôle d'un appareil, d'un terminal de vente ou d'un composant d'automatisation. Windows 10 IoT Core n'est pas adapté à l'informatique quotidienne. Il ne dispose pas d'une interface graphique standard (comme l'Explorateur Windows), n'exécute pas les applications Win32 traditionnelles et nécessite de pouvoir travailler avec PowerShell, Visual Studio et des outils de développement. C'est pourquoi il est principalement utilisé dans les environnements industriels ou dans les projets d'automatisation des amateurs.
Grâce à la communauté des développeurs, il est également possible d'exécuter les versions complètes de Windows 10 ou Windows 11 dans l'édition ARM64 sur des modèles de Raspberry Pi plus récents tels que le Raspberry Pi 4 ou 5. Cela nécessite des outils spéciaux tels que WoA Deployer ou des environnements de virtualisation (par exemple QEMU avec BVM - Bare-metal Virtual Machine). Il convient toutefois de rappeler que Microsoft ne soutient pas officiellement ce type d'installation, et que la limitation la plus sérieuse est l'absence de Contrôles graphiques pour la puce VideoCore. Cela signifie que le système fonctionne sans accélération matérielle. Il en résulte une mauvaise fluidité des interfaces, des problèmes d'affichage graphique et des fonctionnalités généralement limitées. Il convient également de noter que de nombreuses applications Windows populaires sont compilées exclusivement pour l'architecture x86, ce qui signifie que sur un Raspberry Pi doté d'un processeur ARM, elles nécessitent une couche d'émulation supplémentaire. Cette émulation sollicite le processeur et réduit considérablement les performances. Le fonctionnement de programmes tels que Microsoft Office, Chrome ou Adobe Reader dans cet environnement peut être lent, voire impossible.
Au lieu d'essayer d'exécuter Windows, un bien meilleur choix consiste à utiliser les systèmes basés sur Linux ** , tels que Raspberry Pi OS, Ubuntu ou Twister OS. Ces systèmes sont optimisés pour l'architecture ARM**, prennent en charge l'accélération graphique et fonctionnent sans problème avec les ressources matérielles disponibles. Pour les utilisateurs qui s'attendent à un environnement de type Windows, il existe des distributions dont l'interface est similaire à la présentation familière de Windows, mais qui sont basées sur le noyau stable et léger de Linux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.