+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Oui, pour que le Raspberry Pi fonctionne, il faut y installer un système d'exploitation - car il n'a pas de stockage intégré avec des logiciels préinstallés. Le système doit être stocké sur un support externe tel qu'une carte microSD ou un disque SSD.
Le Raspberry Pi est un Ordinateurs monocartes (Single-Board Computer), ce qui signifie qu'il dispose d'un processeur, d'une mémoire vive, de ports d'entrée/sortie et de graphiques, mais n'a pas de disque intégré ni de BIOS pour exécuter automatiquement les logiciels préchargés. L'ensemble du processus de démarrage repose sur un micrologiciel stocké dans l'EEPROM, qui charge ensuite les fichiers système à partir d'un stockage externe, généralement une carte microSD. Par conséquent, après avoir acheté un nouveau Raspberry Pi, l'utilisateur doit préparer lui-même la carte système, car sans cela, l'appareil n'effectuera aucune opération et restera dans un état d'attente. Cet état sera confirmé, entre autres, par l'absence de signal vidéo à l'écran et par le clignotement d'une certaine manière de la Diodes verte de diagnostic ACT.
Le système le plus populaire et le plus officiellement pris en charge est Raspberry Pi OS, précédemment connu sous le nom de Raspbian. Il s'agit d'une version légère et optimisée de Linux spécialement conçue pour cette plateforme. Il offre un environnement de bureau, un ensemble d'outils bureautiques, un navigateur, des éditeurs de code et des outils de programmation prêts à l'emploi dès le premier démarrage. Outre le Raspberry Pi OS, de nombreux autres systèmes sont disponibles, tels que Ubuntu, LibreELEC (pour les médias), Twister OS, ainsi que des systèmes de serveur sans Interfaces. Il est même possible d'exécuter la version ARM de Windows 10/11, bien qu'il s'agisse d'un système expérimental soumis à d'importantes limitations en termes de performances et de compatibilité.
Pour préparer le système d'exploitation, utilisez l'outil officiel Raspberry Pi Imager, disponible sur Windows, macOS et Linux. Ce programme vous permet de télécharger et de graver une version du système de votre choix sur une carte microSD ou une clé USB. Il suffit de sélectionner le système, d'indiquer le support cible et de confirmer l'opération. Une fois l'opération terminée, il suffit d'insérer la carte dans le Raspberry Pi et de brancher l'alimentation pour que l'appareil commence à démarrer le système. Les modèles modernes, tels que les Raspberry Pi 4 et 5, prennent également en charge le démarrage à partir de disques SSD (via USB ou PCIe), ce qui permet d'accélérer considérablement le système et d'augmenter la fiabilité - notamment en cas de travail en continu ou en tant que serveur.
Si le Raspberry Pi est démarré sans support système correctement préparé, aucun logiciel ne se chargera. Dans ce cas, la LED clignotera selon un schéma spécifique pour indiquer une erreur de démarrage, comme une carte manquante, un système de fichiers corrompu ou une incompatibilité logicielle avec le modèle de carte. Dans cette situation, il n'y aura pas non plus de signal sur l'écran ni de possibilité de contrôler l'appareil à partir du clavier.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.