+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Pas complètement. Le Raspberry Pi n'est pas un produit entièrement open-source, bien que son écosystème s'appuie fortement sur des logiciels open-source. Le système d'exploitation, les outils de développement et la documentation sont largement disponibles, mais le matériel et certains logiciels de bas niveau restent fermés.
Le Raspberry Pi a été conçu dès le départ comme une plateforme éducative accessible, et ses développeurs soutiennent fermement une culture d'ouverture et de partage des connaissances. Les principaux composants logiciels tels que Raspberry Pi OS (un système d'exploitation basé sur Debian Linux), les bibliothèques GPIO, les outils de développement (par exemple Thonny, Python, C/C++) ou les environnements graphiques sont disponibles sous licence libre. L'utilisateur est libre de télécharger, de modifier et de distribuer ces composants. Raspberry Pi OS n'est pas seulement open-source, mais aussi un environnement régulièrement mis à jour et pris en charge, optimisé pour la plateforme matérielle Pi. Cela garantit aux utilisateurs une stabilité et une disponibilité à long terme, ce qui est crucial pour les projets éducatifs et amateurs.
Malgré la nature open-source du logiciel, la conception matérielle du Raspberry Pi lui-même n'est pas accessible au public dans son intégralité. Cela signifie que vous ne trouverez pas de schémas électroniques complets, de fichiers de conception de circuits imprimés ou de documentation sur les puces SoC (System on Chip) telles que la BCM2711 ou la BCM2712 de Broadcom. Le Raspberry Pi utilise son propre micrologiciel - un logiciel à source fermée stocké dans l'EEPROM - qui est responsable de la procédure de démarrage de l'appareil. Ses mises à jour et ses outils de configuration sont partiellement disponibles, mais le code source du micrologiciel lui-même n'est pas publié. La situation est similaire pour la documentation du GPU VideoCore, qui est critiquée par la communauté du matériel libre depuis des années. De même, des composants tels que la puce RP1 (le pont d'E/S utilisé dans le Raspberry Pi 5), bien que conçus par la Raspberry Pi Foundation, n'ont pas de spécification matérielle ouverte, ce qui empêche une réimplémentation indépendante complète de l'ensemble de la plateforme.
Une alternative dans l'écosystème Raspberry Pi est le microcontrôleur RP2040, utilisé dans les modèles de la série Pico. Cette puce a été conçue par Raspberry Pi Ltd et sa documentation, ses schémas de référence et son SDK sont entièrement ouverts. En outre, le RP2040 ne nécessite pas de système d'exploitation - il fonctionne dans un environnement "bare-metal" ou avec des interprètes légers tels que MicroPython, ce qui le rend extrêmement accessible aux développeurs de matériel et de logiciels. Cependant, le RP2040 est un microcontrôleur, et non un Ordinateurs monocartes (SBC) à part entière, de sorte que son utilisation est limitée à des projets moins complexes tels que le contrôle de périphériques, la logique de synchronisation, la mesure analogique ou l'intégration à des systèmes en temps réel. En résumé, Raspberry Pi combine une philosophie open-source avec des éléments propriétaires, offrant un système d'exploitation et des outils ouverts, tout en maintenant une structure matérielle fermée. Pour la plupart des utilisateurs - amateurs, enseignants et développeurs de systèmes intégrés - le niveau de disponibilité des ressources est plus que suffisant. Toutefois, ceux qui recherchent des solutions matérielles totalement ouvertes devraient envisager d'autres plateformes ou travailler avec les puces RP2040, qui représentent la partie la plus ouverte de la gamme Raspberry Pi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.