+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Les Aimants peuvent-ils interférer avec l'électronique ?

Oui, les Aimants peuvent perturber l'électronique, mais pas dans toutes les conditions et pas pour tous les types d'appareils. Les composants les plus vulnérables sont ceux qui utilisent des principes d'enregistrement magnétique et les capteurs et systèmes de mesure sensibles. Cependant, les circuits numériques modernes tels que les mémoires flash et les processeurs sont immunisés contre les champs magnétiques statiques.

Effets des champs magnétiques sur l'électronique numérique

Les appareils électroniques modernes tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les clés USB utilisent des mémoires flash, basées sur le stockage de charges électriques dans des cellules semi-conductrices. Ils n'ont rien à voir avec le stockage magnétique, de sorte qu'un champ magnétique - même très puissant - dans des conditions de fonctionnement normales ne peut pas supprimer ou perturber les données sur une telle puce. Cela réfute le mythe populaire selon lequel le simple fait d'appliquer un aimant sur un téléphone l'endommagerait. En fait, la plupart des fabricants d'électronique utilisent eux-mêmes des aimants en néodyme** dans des composants tels que les Intervenants, les moteurs de vibration ou les systèmes de recharge sans fil (par exemple MagSafe).

Dispositifs sensibles - enregistrement magnétique et capteurs

Les anciens appareils basés sur la technologie de l'enregistrement magnétique sont sensibles aux Aimants. Il s'agit par exemple des disques durs traditionnels (HDD), des cassettes, des bandes VHS ou des bandes magnétiques des cartes bancaires. Un champ puissant peut perturber l'ordre des domaines magnétiques dans la couche d'enregistrement et entraîner une perte permanente de données ( ). Tout aussi importants sont les capteurs électroniques basés sur l'effet Hall, utilisés dans les systèmes de positionnement, les boussoles numériques ainsi que dans certains smartphones et montres. Les champs magnétiques externes peuvent interférer avec leurs lectures et les fausser. Cependant, en général ces effets sont réversibles et disparaissent lorsque l'aimant est retiré, et le système peut être recalibré.

Interférences électromagnétiques et champ statique

Il est important de distinguer le champ magnétique statique, c'est-à-dire celui produit par un aimant permanent ordinaire, de l'interférence électromagnétique (EMI), qui résulte des variations du champ dans le temps. Ces dernières peuvent induire des courants dans les circuits électroniques et provoquer des dysfonctionnements, mais un aimant permanent ordinaire ne génère pas de champ alternatif, et ne provoque donc pas d'interférences électromagnétiques typiques. La situation est différente avec les Électro-aimants ou les Bobines d'impulsion puissantes - ceux-ci peuvent avoir un impact réel sur les Circuits intégrés, surtout si le blindage et la mise à la terre sont inadéquats.

Risques pour les systèmes médicaux

Il convient d'être particulièrement prudent avec les dispositifs médicaux implantés, tels que les Débutants ou les défibrillateurs. Des champs magnétiques puissants, même statiques, peuvent interférer avec le fonctionnement de ces appareils, provoquant des dysfonctionnements ou l'arrêt complet des fonctions. Les aimants en néodyme doivent donc être tenus à l'écart des personnes porteuses d'implants médicaux**, comme le recommandent les fabricants d'équipements médicaux.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI