+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Bluetooth - définition

Bluetooth est une norme de communication sans fil à courte portée qui permet l’échange de données entre appareils électroniques dans la bande de fréquence des 2,4 GHz. Cette technologie a été développée dans les années 1990 par l’entreprise Ericsson, puis étendue par le consortium Bluetooth SIG (Special Interest Group), qui regroupe de nombreux fabricants d’équipements électroniques. Son objectif était de créer une méthode universelle de connexion sans fil entre dispositifs, sans recourir aux câbles, tout en garantissant une faible consommation d’énergie et une bande passante acceptable.

Le Bluetooth repose sur une transmission par paquets et sur une technique d’étalement de spectre par saut de fréquence (frequency hopping), ce qui améliore la résistance aux interférences et permet la coexistence avec d’autres systèmes radio utilisant la même bande. Le protocole autorise un appairage automatique des appareils et la création de connexions point à point ou en petits réseaux appelés piconets, permettant une configuration souple dans des environnements mobiles ou fixes.

La norme Bluetooth a évolué en visant une amélioration du débit, de la portée et de la sécurité des connexions. Des profils de communication ont été introduits pour définir le comportement de la technologie dans divers usages, tels que la transmission audio, le transfert de fichiers, la communication avec des périphériques ou la gestion de capteurs. À partir de la version 4.0, le mode Bluetooth Low Energy (BLE) a été intégré, conçu pour les applications à très faible consommation, comme les dispositifs portables (wearables), les systèmes de géolocalisation ou l’Internet des objets (IoT).

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI