+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Ohm (Ω) est l’unité de résistance électrique dans le système SI, utilisée pour exprimer la capacité d’un élément de circuit à limiter le passage du courant sous l’effet d’une tension appliquée. Une résistance d’une ohm correspond à une résistance dans laquelle un courant de un ampère circule lorsqu’une tension de un volt est appliquée. Conformément à la loi d’Ohm, la résistance est définie comme le rapport entre la tension et l’intensité du courant et joue un rôle fondamental dans l’analyse des circuits électriques.
Cette unité porte le nom du physicien allemand Georg Simon Ohm, qui au XIXe siècle a formulé les relations empiriques décrivant la conductivité électrique. En pratique d’ingénierie, la résistance est exprimée non seulement en ohms, mais aussi en ses multiples et sous-multiples, tels que kiloohm (kΩ), mégaohm (MΩ) ou milliohm (mΩ), selon la nature du circuit étudié et le niveau de résistance.
La résistance électrique est une grandeur scalaire dépendant des propriétés du matériau, de sa géométrie et de la température. Pour les conducteurs métalliques, la résistance augmente avec la température, tandis que pour les semi-conducteurs et les matériaux non linéaires, cette dépendance peut être plus complexe. La résistance influence les pertes de puissance sous forme de chaleur, qu’il faut prendre en compte lors de la conception des circuits électroniques et énergétiques.
L’unité ohm joue également un rôle important dans les mesures, le diagnostic et le réglage des paramètres de fonctionnement des dispositifs électroniques. Dans les applications pratiques telles que l’électronique grand public, les systèmes d’alimentation ou l’automatisation industrielle, la mesure de la résistance permet d’évaluer l’état technique des composants, de contrôler la continuité des circuits et d’analyser les propriétés des matériaux conducteurs et isolants. Grâce à son universalité et à sa définition claire, l’ohm demeure l’une des unités physiques fondamentales utilisées en électrotechnique et en électronique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.