+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Réactance - définition

Réactance est la composante de l’impédance complexe qui décrit la résistance opposée au passage du courant alternatif par les éléments passifs d’un circuit électrique, lesquels ne provoquent pas de pertes d’énergie sous forme de chaleur. Contrairement à la résistance, la réactance ne consomme pas d’énergie mais conduit à son stockage et à sa restitution périodique dans le champ électrique ou magnétique, provoquant un déphasage entre la tension et le courant. La valeur de la réactance dépend de la fréquence du signal ainsi que du type et des paramètres de l’élément du circuit.

La réactance se présente sous deux formes : inductive et capacitive. La réactance inductive est liée aux inductances et résulte de l’opposition aux variations de courant par le champ magnétique, tandis que la réactance capacitive apparaît dans les condensateurs en raison de la tension variable générant un flux alternatif de charges dans le champ électrique. La valeur de la réactance inductive augmente avec la fréquence, alors que la réactance capacitive diminue, ce qui est crucial dans la conception des filtres, circuits résonants et circuits d’adaptation d’impédance.

Dans les circuits à courant alternatif, la réactance influence le comportement global du circuit, notamment les amplitudes et le déphasage des signaux. Elle peut s’exprimer en ohms, mais prend des valeurs imaginaires – positives pour les inductances et négatives pour les capacités – ce qui permet l’utilisation du calcul complexe dans l’analyse des réseaux électriques complexes. Avec la résistance, la réactance détermine l’impédance, c’est-à-dire la résistance électrique totale qui affecte le flux de puissance active et réactive dans les systèmes énergétiques.

La compréhension et le calcul précis de la réactance sont essentiels dans des domaines tels que l’électroénergétique, l’électronique analogique, les télécommunications et la conception de circuits haute fréquence. La prise en compte de la réactance permet d’optimiser le fonctionnement des circuits, de réduire la distorsion du signal, de minimiser les pertes et d’améliorer l’efficacité énergétique des dispositifs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI